La tecnologia lineare MISUMI in movimento

Che cosa si associa principalmente con tecnologia lineare? Il progettista pensa in primo luogo ad applicazioni di pick & place, posizionamento o diagnostica. Il principio del movimento di traslazione si trova anche molto spesso nella nostra vita di ogni giorno, come ad esempio nei veicoli su rotaia, nei cassetti della cucina o nelle porte scorrevoli. Nonostante la varietà di applicazioni, le caratteristiche della tecnologia lineare sono chiare. Una corsa con basso attrito e la capacità di accettare le forze di taglio, senza peraltro deformarsi in modo significativo. Per la scelta del sistema lineare appropriato, prestare attenzione alle seguenti proprietà.

Carico consentito

• Rigidità
• Intervallo di direzione del carico
• Tendenza al grippaggio
• Smorzamento longitudinale
• Smorzamento trasversale
Geometria e sforzo

• Rigidità
• Intervallo di direzione del carico
• Tendenza al grippaggio
• Smorzamento longitudinale
• Smorzamento trasversale
Comportamento in esercizio

• Comportamento μ-v
• Riscaldamento/ dissipazione
• Comportamento all'avvio
• Protezione da corpi estranei
• Manutenzione
• Protezione da incidenti
Comportamento a lungo termine

• Durata/usura
• Comportamento alla corrosione
• Intercambiabilità
• Suscettibilità ai disturbi

 











 

Queste classificazioni costituiscono un ausilio nella scelta dell'applicazione lineare appropriata. Qui di seguito, presentiamo come esempi alcuni componenti di MISUMI.

Sistemi di guida ad albero MISUMI

Sistemi di guida ad albero MISUMI
Fare clic su: Per Animazione

Guide di questo tipo sono note e comprovate da decenni. I sistemi di guida ad albero sono limitati in lunghezza dalla lunghezza massima disponibile dell'albero. Una limitazione costruttiva è la flessione dell'albero in funzione della distanza da superare. Questo tipo di guida è realizzabile solo in combinazione con cuscinetti lineari a sfere, cuscinetti a strisciamento, elementi di collegamento e supporto, come ad esempio supporti o bracci per albero.

Per sopportare momenti intorno all'asse longitudinale sono sempre necessari due sottosistemi, perché una combinazione di alberi da sola non può fornire questa funzione. Un caso particolare è la guida a sfere, la cui corsa è sempre limitata dalla gabbia di sfere, ma per contro consente anche movimenti di rotazione grazie alla struttura. Un vantaggio di questo tipo di realizzazione è l'eccellente corsa facile da manovrare in fase di precarico.

MISUMI fornisce tutti i componenti necessari per i sistemi di guida ad albero. Configurarli da soli è facile, oppure è possibile richiederci una consulenza personalizzata.

Categoria Nome del prodotto Link
Alberi lineari/Alberi in acciaio Ai prodotti
Supporti/bracci per alberi Ai prodotti
Cuscinetti a sfere lineari/boccole lineari Ai prodotti
Guide a gabbia di sfere/guide a sfere Ai prodotti
Boccole con cuscinetti a strisciamento Ai prodotti
Vantaggi

• Corsa facile da manovrare
• Movimento di rotazione consentito
• Configurabile individualmente
Svantaggi

• Corsa limitata
• Flessione dell'albero
• Spese di costruzione
• Due sottosistemi necessari
Ambiti di applicazione

• Taglio e rettifica
• Bracci e colonne di robot industriali
• Montaggio automatico
• Dispositivi di trasporto automatici

 



Si ritorna alla visione d'insieme.

Sistemi di guida lineari su rotaia di MISUMI

Sistemi di guida lineari su rotaia di MISUMI
Fare clic su: Per Animazione

I sistemi di guida su rotaia sono in grado di limitare il movimento esclusivamente al movimento lineare e non possono quindi in linea di principio accettare momenti intorno all'asse longitudinale. Sostanzialmente, sono sempre costituiti da un profilato cotie rotaia di base e da un carrello/slitta. Come rotaie, possono essere utilizzati profilati in lamiera metallica stampata ed laminata, oppure profilati fresati e temprati/lucidati per grande serie. Le guide a rulli su rotaia profilata costituiscono la combinazione più comune. La lunghezza è limitata dalla rotaia o dalla possibilità di congiungere più rotaie. Le rotaie sono disponibili in varie classi di precisione e carico. Poiché la guida ha un contatto diretto per tutta la lunghezza con la base di appoggio ed è fissata a brevi intervalli, si ottengono sistemi di guida molto precisi e con elevate capacità di carico. Le guide a rulli incrociatiele guide a gabbia presentano sempre corsa limitata, tuttavia hanno il vantaggio di un'elevata facilità di manovra in fase di precarico. Le guide lineari semplici possono essere guida su rotellea strisciamento o telescopiche, utilizzate in varie combinazioni e realizzazioni. Non aggiungono i carichi e la precisione delle guide temprate e rettificate.

MISUMI offre una gamma completa di sistemi di guida su rotaia a prezzi ragionevoli e con tempi di consegna rapidi.

Categoria Nome del prodotto Link
Guide lineari /guide lineari su rotaia profilata /guide a rulli su rotaia profilata Ai prodotti
Guide a rulli incrociati / Guide a gabbia Ai prodotti
Guide lineari semplici Ai prodotti
Guide telescopiche Ai prodotti
Guida su rotaia con cuscinetti Ai prodotti
Guide su rotaia a strisciamento Ai prodotti
Guide su rotaia a V Ai prodotti
Vantaggi

• Precisione
• Possono accettare momenti intorno all'asse longitudinale
• Alta capacità di carico
Svantaggi

• Limitata lunghezza e possibilità di congiungimento della guida
• Per lo più disponibili solo come combinazione (carrello + guida profilata)
Ambiti di applicazione

• Sistemi di guida di robot industriali
• Posizionamento di merci
• Trasportatori a spinta
• Centri di lavorazione

 

Si ritorna alla visione d'insieme.

Unità lineari MISUMI

Unità lineari MISUMI
Fare clic su: Per Animazione

Le unità lineari offrono la possibilità di limitare il movimento esclusivamente in direzione lineare. Sono generalmente dotate di una trasmissione meccanica. Impiegano trasmissioni a vite, a mandrino o a cremagliera. Le unità lineari, previste per un azionamento a motore, possono essere suddivise in unità classiche con sistemi di guide profilate e unità moderne con guide interne dalla struttura compatta. Le unità azionate a mano sono disponibili come unità classiche con guide profilate, in cui il corpo è spesso tenuto in forma estrusa o la corsa viene effettuata a mano. In forma semplificata, sono disponibili altre unità con guida ad albero, a coda di rondine e a strisciamento.

MISUMI offre una vasta gamma di unità lineari in diverse versioni per soddisfare ogni applicazione personalizzata. Le nostre unità lineari della serie LX hanno un tempo di consegna minimo di soli 8 giorni lavorativi. Provare per credere!

Categoria Nome del prodotto Link
Unità lineari/assi lineari Ai prodotti
Unità lineari ad azionamento manuale Ai prodotti
Tavole di posizionamento / banchi di manovra Ai prodotti
Vantaggi

• Trasmissione meccanica
• Elevata rigidità
• Elevata precisione
Svantaggi

• Costo elevato
• Manutenzione periodica
Ambiti di applicazione

• Sistemi di taglio laser
• Robot a portale
• Impianti rotativi
• Sistemi di posizionamento e movimentazione

 

Si ritorna alla visione d'insieme.

Attenzione: Prodotti di terzi (ovvero non di MISUMI) con un tempo di consegna pari o inferiore a 4gg. lavorativi possono essere cancellati entro 2 ore dal momento in cui è stato effettuato l´ordine. Per ulteriori informazioni in merito, consultare le nostre Condizioni Generali di Vendita (CGV) o i nostril termini di cancellazione.