L ́ufficio di progettazione MDB Design L td. riesce a risparmiare tempo e denaro usando i componenti MISUMI

MDB Design Ltd. has been a customer of MISUMI since 2013 and also thanks to using MISUMI components, the design house has been able to optimize time and costs associated with the design and production of mechanical devices.

 

L ́azienda in breve

MDB Design Ltd. é un ́azienda relativamente giovane sul mercato slovacco. Fondata nel 2013, l ́azienda conta 6 dipendenti ed ha sede a Kosice.

MDB Design L td . é specializzata nella ricerca e nello sviluppo di macch ine tecniche e in nuove tecnolo gie. L ́azienda é specializzata nella realizzazione di macchine di precisione, nonché realizza per i propri clienti diversi apparecchi, sistemi elettrici e pneumatici. Oltr e a rispondere agli ordini dei propri clienti, MDB Design realizza anche proprie apparecchiature ad alta tecnologia.

 

Problema iniziale

MDB Design L td . ha lavorato in passato con un cliente che aveva avuto grossi problemi di ritardi di consegna con un fornitore di componenti standard. In modo particolare, la precisione e la qualitá dei pezzo erano quindi requisiti essenziali per la progettazione e costruzione. 

Ad introdurre MISUMI fu un area sales manager. Egli presentó la filiosofia di MISUMI, cosí come la gamma di prodotti, nonché i rapidi tempi di consegna. MDB Design ha trovato in MISUMI un partner perfetto .

 

Soluzione

MDB Design Ltd. sa che la qualitá ed il prezzo, nonché una pronta consegna sono requisiti fondamentali per i propri clienti . Quello che la casa di pregettazione vede com ulteriore vantaggio é la possibilitá di calcolare in maniera rapida i prezzi, nonché la vasta gamma di prodotti . I modelli CAD 2D e 3D CAD semplificano inoltre la vita del progettista.

Uno dei progetti di MDB di design in cui i componenti MISUMI sono presenti in modo cospicuo, è uno strumento per testare motori elettrici . Si stima che s iano stat i usati circ a 2.500 componenti, tra cui vari perni, boccole o guide lineari.

Immagine : una macchina realizzata da MDB

 

Resultato

MDB Design Ltd. é stato in grado di risparmiare circa il 2 0% dei costi diretti sui componenti ed il 40% del tempo di progettazione grazie al concetto di “one - stop - shop” di MISUMI . Grazie questo, MISUMI é diventato un fornitore affidabile che é in grado di rispondere alle esigenze del cliente. 

“ E 'importante per noi per consultare rapidamente il fornitore in caso di problemi . Questo è anche uno dei vantaggi di MISUMI . ”
Roman Jakub , co - proprietario

 

 

Approfitta anche tu dei vantaggi offerti da MISUMI e diventa un nostro nuovo cliente!

Attenzione: Prodotti di terzi (ovvero non di MISUMI) con un tempo di consegna pari o inferiore a 4gg. lavorativi possono essere cancellati entro 2 ore dal momento in cui è stato effettuato l´ordine. Per ulteriori informazioni in merito, consultare le nostre Condizioni Generali di Vendita (CGV) o i nostril termini di cancellazione.