18/06/2019
Il compito dei alberi a sbalzo nell'ingegneria meccanica è semplice ma molto impor-tante. I alberi a sbalzo MISUMI possono ad esempio essere utilizzati come punto di rotazione per componenti girevoli come rotelle orientabili, perni folli o rulli di sup-porto. Devono quindi essere adeguati alle diverse esigenze e alle diverse situa-zioni operative. Durante la produzione di perni fulcro si pone la massima attenzio-ne al rispetto delle direttive in materia di qualità al fine di massimizzare la durata e ridurre al minimo l'usura.
I alberi a sbalzo MISUMI sono prodotti in acciaio o in acciaio inossidabile. Per proteggere il componente dalla corrosione, la superficie del perno fulcro viene sottoposta a nichelatura chimica o a brunitura nera. Una superficie nichelata chimicamente è caratterizzata da una particolare durezza, da un'ottima resistenza all'usura e da una straordinaria protezione anticorrosione. La brunitura invece crea sul materiale uno strato nero di ossido ferroso con uno spessore molto ridotto. Grazie a questo procedimento il pezzo presenta un'ottima stabilità dimensionale. La brunitura, come anche la nichelatura, protegge il perno fulcro dalla corrosione. Ove necessario, si può rinunciare ad un trattamento superficiale del perno.
Il MISUMIWEBINDEX comprende un ampio assortimento di alberi a sbalzo in oltre 30 versioni diverse. È possibile scegliere diversi tipi di fissaggio per alberi e componenti girevoli o anche la forma dell'elemento di supporto.
Fissaggio dell'albero:
Fissaggio di parti girevoli:
Forma dell'elemento di supporto
Il MISUMIWEBINDEX comprende un'ampia scelta di perni folli con perno fulcro. Questi perni fulcro MISUMI con perno folle possono essere configurati in modo differente e sono disponibili in diverse versioni base. A seconda delle esigenze è possibile scegliere il materiale, la larghezza o la circonferenza esterna del perno. Si possono scegliere anche altre varianti di configurazione, come ad esempio:
Il MISUMIWEBINDEX contiene anche un'ampia scelta di supporti per perni folli con perno fulcro. I dati CAD dei diversi prodotti possono essere consultati nelle schede prodotto.
Panoramica di tutti i alberi a sbalzo |