Indipendentemente dal fatto che stia costruendo una nuova macchina o stia riflettendo sulle modifiche da effettuare a una macchina esistente, l'impegno per la costruzione, i costi e i tempi sono fattori che dovrebbero essere presi in considerazione prima di iniziare un nuovo progetto. Perché non prende spunto dalle progettazioni di altri ingegneri? Non è sempre necessario "reinventare la ruota". Potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche, ma avrà la certezza che le applicazioni sono già state testate e funzionano in modo affidabile. Le rappresenteremo alcuni esempi.
Esempio di applicazione 1

La prima applicazione è stata creata per le prove sui materiali. Una combinazione di alberi lineari, boccole lineari e altri componenti utilizzati per costruire una macchina per le prove di fatica. La parte superiore del dispositivo di supporto dell'opera è associato a due cuscinetti lineari che si muovono lungo l'albero. Questo consente un movimento preciso e veloce del meccanismo. In questa costruzione vengono impiegati alberi lineari temperati per evitare deformazioni tra l'albero e il cuscinetto. Questo garantisce il mantenimento del tempo necessario per la precisione della prova di fatica.
Esempio di applicazione 2

Nell'esempio seguente gli alberi lineari vengono impiegati per creare un dispositivo di ritenuta comunemente utilizzato nel settore automobilistico. La slitta viene azionata manualmente attraverso una madrevite guidata da un modulo di alberi e cuscinetti lineari. Gli alberi lineari vengono tenuti in posizione con supporti per alberi spaccati, fissati alle estremità di questi ultimi. Questo rende possibile fare a meno dell'adattamento delle estremità dell'albero, senza impedire un movimento lineare preciso. Inoltre, gli alberi lineari sostengono il carico che agisce sul modulo.
Esempio di applicazione 3

L'esempio di applicazione 3 mostra un modo semplice per ottenere un movimento lineare in un'applicazione verticale. In questa applicazione non è stato possibile utilizzare efficacemente le guide lineari, poiché dovevano essere sostenute continuamente lungo tutto lo scorrimento. L'impiego degli alberi lineari ha permesso una maggiore libertà costruttiva rendendo possibile l'inclusione di componenti specializzati. In questo caso particolare gli alberi lineari vengono montati con una staffa metallica che li sostiene. In questo modo il numero totale è stato ridotto alle parti necessarie per ottenere il movimento lineare richiesto. Nel contempo è stata anche ridotta la dimensione complessiva del modulo.
Esempio di applicazione 4

Questo esempio di applicazione è stato impiegato nel settore dell'industria elettronica per una macchina verticale destinata al trasporto di prodotti. Il movimento verticale della piattaforma di ispezione è stato raggiunto con un modulo di sfere filettate. Il modulo di sfere filettate è azionato da un servomotore e guidato da alberi lineari. Poiché il peso della piattaforma di ispezione è leggero e il momento di carico è minimo e vantaggioso, è stato possibile utilizzare gli alberi lineari al posto delle guide lineari.
Esempio di applicazione 5

L'esempio di applicazione 5 è rappresentato da una stazione di montaggio per componenti elettronici di piccole dimensioni. Al fine di ottenere contemporaneamente movimenti verticali e orizzontali, sono stati impiegati dei cilindri pneumatici in combinazione con alberi e guide lineari. Tali alberi lineari favoriscono e migliorano la precisione complessiva del modulo durante lo spostamento dei carichi che agiscono su di esso. Si tratta di un esempio della versatilità degli alberi lineari nelle applicazioni in cui non è possibile utilizzare le guide lineari.
Ci auguriamo che questi esempi possano esserle utili come "spunto per la costruzione" della sua prossima macchina. Inoltre, troverà altre idee nella inCAD Library MISUMI.