La tecnologia lineare MISUMI in movimento
MISUMI
Che cosa si associa principalmente con tecnologia lineare? Il progettista pensa in primo luogo ad applicazioni di pick & place, posizionamento o diagnostica. Il principio del movimento di traslazione si trova anche molto spesso nella nostra vita di ogni giorno, come ad esempio nei veicoli su rotaia, nei cassetti della cucina o nelle porte scorrevoli. Nonostante la varietà di applicazioni, le caratteristiche della tecnologia lineare sono chiare. Una corsa con basso attrito e la capacità di accettare le forze di taglio, senza peraltro deformarsi in modo significativo. Per la scelta del sistema lineare appropriato, prestare attenzione alle seguenti proprietà.
Queste classificazioni costituiscono un ausilio nella scelta dell'applicazione lineare appropriata. Qui di seguito, presentiamo come esempi alcuni componenti di MISUMI:
Guide di questo tipo sono note e comprovate da decenni. I sistemi di guida ad albero sono limitati in lunghezza dalla lunghezza massima disponibile dell'albero. Una limitazione costruttiva è la flessione dell'albero in funzione della distanza da superare. Questo tipo di guida è realizzabile solo in combinazione con cuscinetti lineari a sfere, cuscinetti a strisciamento, elementi di collegamento e supporto, come ad esempio supporti o bracci per albero.
Per sopportare momenti intorno all'asse longitudinale sono sempre necessari due sottosistemi, perché una combinazione di alberi da sola non può fornire questa funzione. Un caso particolare è la guida a sfere, la cui corsa è sempre limitata dalla gabbia di sfere, ma per contro consente anche movimenti di rotazione grazie alla struttura. Un vantaggio di questo tipo di realizzazione è l'eccellente corsa facile da manovrare in fase di precarico.
MISUMI fornisce tutti i componenti necessari per i sistemi di guida ad albero. Configurarli da soli è facile, oppure è possibile richiederci una consulenza personalizzata.
I sistemi di guida su rotaia sono in grado di limitare il movimento esclusivamente al movimento lineare e non possono quindi in linea di principio accettare momenti intorno all'asse longitudinale. Sostanzialmente, sono sempre costituiti da un profilato cotie rotaia di base e da un carrello/slitta. Come rotaie, possono essere utilizzati profilati in lamiera metallica stampata ed laminata, oppure profilati fresati e temprati/lucidati per grande serie. Le guide a rulli su rotaia profilata costituiscono la combinazione più comune. La lunghezza è limitata dalla rotaia o dalla possibilità di congiungere più rotaie. Le rotaie sono disponibili in varie classi di precisione e carico. Poiché la guida ha un contatto diretto per tutta la lunghezza con la base di appoggio ed è fissata a brevi intervalli, si ottengono sistemi di guida molto precisi e con elevate capacità di carico. Le guide a rulli incrociatie e le guide a gabbia presentano sempre corsa limitata, tuttavia hanno il vantaggio di un'elevata facilità di manovra in fase di precarico. Le guide lineari semplici possono essere guida su rotelle, a strisciamento o telescopiche, utilizzate in varie combinazioni e realizzazioni. Non aggiungono i carichi e la precisione delle guide temprate e rettificate.
MISUMI offre una gamma completa di sistemi di guida su rotaia a prezzi ragionevoli e con tempi di consegna rapidi.
Le unità lineari offrono la possibilità di limitare il movimento esclusivamente in direzione lineare. Sono generalmente dotate di una trasmissione meccanica. Impiegano trasmissioni a vite, a mandrino o a cremagliera. Le unità lineari, previste per un azionamento a motore, possono essere suddivise in unità classiche con sistemi di guide profilate e unità moderne con guide interne dalla struttura compatta. Le unità azionate a mano sono disponibili come unità classiche con guide profilate, in cui il corpo è spesso tenuto in forma estrusa o la corsa viene effettuata a mano. In forma semplificata, sono disponibili altre unità con guida ad albero, a coda di rondine e a strisciamento.
MISUMI offre una vasta gamma di unità lineari in diverse versioni per soddisfare ogni applicazione personalizzata. Le nostre unità lineari della serie LX hanno un tempo di consegna minimo di soli 8 giorni lavorativi. Provare per credere!