ALBERI LINEARI
Nell'online shop universale MISUMI
Gli alberi lineari vengono utilizzati in diversi settori e applicazioni. Gli alberi lineari MISUMI si contraddistinguono per le molteplici e svariate versioni in cui sono disponibili. Può configurare personalmente gli alberi lineari MISUMI a seconda dello specifico utilizzo e dei particolari requisiti nel nostro shop online. Dopodiché realizziamo il prodotto desiderato secondo le sue specifiche e provvediamo ad inviarglielo. Non è più necessaria pertanto la realizzazione del disegno del singolo pezzo né le fasi convenzionali della produzione tradizionale in proprio o in appalto.
Efficienza, precisione e affidabilità: Tre fattori particolarmente importanti nella produzione del gruppo motopropulsore. Infine vengono prodotti componenti per milioni di veicoli che successivamente hanno un ruolo cruciale nella sicurezza del mezzo. Tra i componenti dei gruppi motopropulsori rientrano assi, alberi motore, freni, trasmissioni, motori e ammortizzatori per auto e veicoli commerciali. Gli alberi motori sono un elemento di macchina molto frequentemente utilizzato nella produzione del gruppo motopropulsore. Servono alla guida lineare, in cui vengono sollecitati con forze che generano un momento flettente, ma non trasferiscono alcun momento. Vengono pertanto prevalentemente usati come alberi di guida in combinazione con boccole lineari e boccole autolubrificanti. Il sostegno dell'albero viene quindi per lo più realizzato con un supporto fisso e un supporto semplice.
Gli alberi lineari si contraddistinguono pertanto tramite una elevata flessibilità, longevità e una ridotta manutenzione. Ciò li rende un elemento delle macchine frequentemente utilizzato.
Il concreto utilizzo dei prodotti nella pratica può essere mostrato con l'esempio del dispositivo di prova per la tenuta di IBK Herzog. A tale scopo sono stati complessivamente usati 6 alberi lineari con maschiatura sui due lati. Spesso gli alberi lineari in combinazione con un cilindro idraulico o pneumatico costituiscono un meccanismo di sollevamento e garantiscono pertanto il movimento lineare orizzontale e verticale.
Con questo dispositivo IBK Herzog verifica la tenuta di un alloggiamento. Questo dispositivo è progettato per prove di tenuta con aria compressa. Per trasportare l'alloggiamento da e verso l'area di prova viene utilizzato un portapezzo. Nell'ambito della prova il portapezzo viene sollevato tramite un meccanismo pneumatico, quindi la testa di tenuta viene condotta manualmente sull'alloggiamento per tenerlo fermo in posizione e chiudere i fori verticali. I fori orizzontali vengono chiusi nel passo successivo con un meccanismo di bloccaggio. Per garantire una guida esatta durante il processo di chiusura, si utilizzano alberi lineari di MISUMI.
|
I contattori vengono già da tempo impiegati nella produzione delle automobili. Gli interruttori di posizione ultraprecisi di METROL sono in grado di funzionare con estrema precisione – anche in condizioni di esercizio rigide in cui sono rilasciati liquido di raffreddamento e sfridi. Pertanto sono particolarmente adatti per la produzione Powertrain. |