F&S Bondtec optimizza la propria tecnica di inter connessione con MISUMI e permette „una buona connessione”
F&S Bondtec
Benvenuti nel nuovo catalogo elettronico MISUMI!
Abbiamo aggiornato i nostri sistemi online! Scoprite di più qui.
F&S Bondtec i componenti MISUMI per la realizzazione di una nuova serie di prodotti.
L ́azienda é stata fondata nel 1994 con il nome di F&K Delvotec, ora la F&S Bondtec Austria é nota come esperto nella tecnica del “wire bonding”. Infatti, F&S Bondtec Austria é l ́unica azienda sul mercato in grado di unire alla tecnica del “wire bonding” quella del testaggio della connessione . Moltissime grandi e piccole aziende a livello internazionale fanno affidamento alla t ecnica offerta d a F&S Bondtec. Molte centinaia di tali macchine sono giá stata installati in labo ratori, dipartimenti sviluppo e produzioni di tutto il mondo.
F&S Bondtec ha deciso di costruire la nuova serie automatica 58, che é stata lanciata sul mercato nel Giugno 2015 . La caratteristica principale di questa nuova serie é il design compatto , una elevata velocitá di elab o- razione ed una soluzione software altamente sofisticata . Semplici collegamenti vengono creati in pochi minuti : questo caratterizza la serie per R&D , cosí come prototipo . Attraverso una gestione completamente automatica del la tecnica di interconnessione si riesce ad ottenere un ottimale utilizzo di questa nelle produzioni in serie.
Per la realizzazione di tale macchina sono stati impiegati molti componenti MISUMI come le guide lineari, le boccole , i piedi di regolazione e giunti sferici ad esempio.
É stato particolarmente importante trovare dei piccoli piedi di livellamento, che poi sono stati intergarti nella piastra di base . I piedi di regolazione dovevano avere un appoggio in gomma in modo da evitare la vibrazione della macchina. Dopo aver cercato a lungo tale prodotto sul mercato F&S Bondtec si rivolge a MISUMI.
Grazie ad portafoglio prodotti di pi ú di 9 milioni di component configurabili e standard, MISUMI é in grado di offrire una vasta gamma di prodotti salvaspazio.
MISUMI consiglió F&S Bondtec in modo dettagliato sui prodotti in questione e fa presente che possono essere trovati nel vasto assortimento MISUMI. I progettisti di F&S Bondtec sono rimasti veramente soddisfatti del fatto che i componenti MISUMI potessero essere configurati in passi da 0,01 mm. Questo gli ha permesso di trovare non solo il prodotto desiderato , ma anche il modo di poterlo realizzare nelle piú piccolo dimensioni possibili . Inoltre i progettisti sono rimasti stupiti di come MISUMI potesse realizzarli in cosí breve tempo, permettendo loro di completare il progetto nei tempi desiderati.
Le piccole dimensioni dei componenti MISUMI hanno permesso la realizzazione della serie 58 di F&S Bondtec in modo tale che il prodotto finale risul tasse leggero e compatto.
“Siamo molto soddisfatti della qualitá e della vasta gamma dei prodotti MISUMI. Spesso parti di ma c- chine non visibili o poco importanti hanno un grande effetto sulla realizzazione del prodotto finale. Da MISUMI siamo riusciti a trovare esattamente i componenti che facevano al caso nostro. Questo ci h a permesso di ridurre il peso originale della macchina pari di 100Kg della di circa un terzo . ” Jörg Daichendt, Design Engineering Manager
Questa riduzione di peso offre a F&S Bondtec ed ai suoi clienti un enorme vantaggio in termini di logistica . Il trasporto e/o movimento della serie 58 puó essere effettuato da due persone . Con il peso originale sarebbe stato possibile solo attraverso il coinvolgimento di altre persone.