Nextomation trae vantaggio dall ́utilizzo dei component standard di MISUMI. Questi hanno tempi massini di consegna in Polonia di 3 giorni
Nextomation Sp. z o.o.
Nextomation Production Tech- nology Sp. z o.o.: Un ́azienda con una storia d ́innovazione ed alta qualitá
Nextomation è un leader internazionale nel campo della produzione tecnologia, pioniere nelle tecniche di assemblaggio e nei sistemi di testaggio. Fondata nel 1976, a Freiberg, Germania, Nextomation supporta diverse aziende internazioni attive in settori come: Automotive, Medtech e Solare. Oggi, Nextomation conta circa 900 persone in 6 sedi in 15 punti di servizio attorno al globo.
La sede polacca di Nextomation è a Skawina nelle vicinanze di Cracovia; tale sede è stata fondata nel 2005. Oggi, il team di Skawina conta circa 120 dipendenti specializzati nella realizzazioni di macchinari speciali per l ́industria automobilistica. Il team di progettazione si concentra sullo sviluppo di soluzioni altamente flessibili che si combinano con applicazioni create per le esigenze specifiche del cliente. Tra cui abbiamo valvole, trasmissioni, sistemi di meccatronica e test di trasmissione.
Quando si tratta di produrre macchinari, il fattore tempo diventa un element fondamentale per Nextomation. Ogni macchina prodotta richiede un approccio individuale, dal momento che richiede l ́impiego di più componenti. Quando nel 2005 venne fondata la sede in Polonia, ti progettisti impiegarono molto tempo per poter trovare i prodotti desiderati e dovettoro far fronte ad elevate costi di approvvigionamento. Nextomation trovò un modo di ridurre il tempo e le forze impiegate fin dall ́inizio senza compromettere la qualità dei propri macchinari.
A questo punto, Nextomation ricevette un consiglio dal quartiere generale tedesco, che consigliò di usare MISUMI come one-stop-shop per la fornitura di componenti. I progettisti di Nextomation Germania avevano di fatto usato già in diverse applicazioni i componenti MISUMI. Questi erano positivamente stupiti della grande varietà di prodotti e dal business model di MISUMI, che permette di configurare milioni di prodotti in base alle proprie specifiche.
Nei mesi a seguire, il responsabile delle vendite di MISUMI per la Polonia prese contatto con i progettisti in loco. Ad essi venne spiegato la politica commerciale di MISUMI, nonché l ́utilizzo del configuratore e di altri online tools. Nextomation fu sbalordita del fatto che usando MISUMI i tempi di consegna si riducevano di molto; scaricando inoltre gratuitamente i modelli in format 3D, i tempi di progettazione venivano ridotti al minimo.
Anziché cercare di realizzare componenti meccanici da sé, Nextomation iniziò ad ordinare frequentemente componenti standard e configurabili da MISUMI. Questo tipo di collaborazione portò a Nextomation un grande successo.
Grazie a MISUMI, Nextomation fu in grado di ridurre al minimo i tempi di ricerca e attesa componenti, riducendo in modo notevole i costi. “Lavorare con MISUMI è veloce e facile data la grande varietà di prodotti ed i brevi tempi,” cosí dice Bogumił Tkaczyk, Responsabile Ufficio vendite. “Per una grande quantitá di componenti, MISUMI é divenuto un partner affidabile ovvero un one-stop-shop irrinuncialbile. Questo ci ha permesso di concentrarci su compiti differenti come ricerca e sviluppo”. Inoltre aggiunge: “ Ordiniamo molti component standard, questi hanno tempi di consegna per la Polonia di Massimo 3 giorni. Abbiamo ridotto cosí del 50% i tempi d ́attesa.”