Parti fresate come componenti liberamente configurabili Make to Order - Flessibilità nella produzione a contratto
Make to Order è il classico processo di produzione per una produzione personalizzata. Make to Order significa produzione a contratto. In questo processo, la produzione avviene in base alle esigenze dei singoli clienti e inizia solo dopo che il cliente ha effettuato un ordine. A differenza della produzione per il magazzino (Make-to-Stock, MTS), dove i livelli di produzione e scorta sono predeterminati, i componenti MTO vengono prodotti solo dopo la ricezione di un ordine del cliente.
- Che cos’è il processo Make to Order?
- Quali sono i vantaggi del Make to Order?
- Cosa sono le parti fresate?
- Come vengono prodotte le parti fresate?
- Carica altri
- Industria Automotive e parti fresate NAAMS
- Configurazione libera delle parti fresate in MISUMI
- Quali sono le parti fresate MTO più popolari?
- Carica il tuo modello 3D e ricevi immediatamente un preventivo
Che cos’è il processo Make to Order?
In questo processo di produzione, i prodotti vengono fabbricati su richiesta del cliente. I fabbricanti realizzano quindi prodotti secondo le concrete disposizioni del cliente, adattandoli quindi interamente alle sue specifiche e requisiti. Questo tipo di produzione è particolarmente vantaggioso per le aziende che producono prodotti altamente personalizzati con un elevato grado di variabilità. Che si tratti di costruzione di macchine speciali, spedizione o settore dell’imballaggio, i pezzi fresati vengono utilizzati in molti campi e devono soddisfare i più elevati standard di qualità.
MISUMI mira a soddisfare questi standard di qualità mediante il Make to Order. Il prodotto viene prodotto non appena viene ricevuto un ordine del cliente.
Il vantaggio dell’MTO risiede nell’elevato grado di flessibilità e variabilità, in quanto la produzione può essere adattata ai desideri del cliente, è possibile anche in piccole quantità e non è necessario uno stoccaggio costoso. MTO è ottimale per la produzione di prodotti altamente personalizzati.
Quali sono i vantaggi del Make to Order?
Nel processo Make to Order, la produzione e la domanda sono direttamente correlate; è solo l’ordine del cliente a innescare la produzione. Il vantaggio per le aziende è mantenere bassi i livelli di inventario e l’impegno di capitale associato, evitando al contempo la sovrapproduzione e la sottoproduzione. Per MISUMI, il tempo di consegna dei componenti MTO è di 4-12 giorni, rispetto ad altre aziende che solitamente richiedono da 1 a 3 mesi per la consegna.
Make to Order è particolarmente adatto per le parti fresate.
- La massima precisione e qualità sono garantite personalizzando e adattando ogni articolo alle esigenze del cliente.
- Processi efficienti consentono di ridurre al minimo i tempi di attesa tra l’ordine e la consegna delle merci per il cliente.
Grazie ai numerosi vantaggi di questo tipo di produzione, è anche possibile reagire in modo flessibile ai cambiamenti del mercato: Se la domanda di un prodotto specifico diminuisce o si osservano nuovi sviluppi sul mercato, nessun problema. Puoi riposizionarti e riorganizzare le tue risorse di conseguenza.
Cosa sono le parti fresate?
Le parti fresate sono prodotti che derivano dal processo di fresatura in cui il materiale viene rimosso da un pezzo in lavorazione per ottenere la forma desiderata. La fresatura è particolarmente efficiente per stampi e profili complessi che sono difficili da implementare usando altre tecniche come la colata. Questi possono includere borse, scanalature, denti del volano e forme tridimensionali complesse.
Rispetto alla tornitura, che richiede parti a rotazione simmetrica, la fresatura può essere utilizzata anche per parti non simmetriche a rotazione. Ciò significa che la fresatura viene spesso utilizzata quando i componenti da fabbricare hanno forme complesse o la produzione mediante tornitura non è possibile.
Inoltre, la fresatura può essere più efficiente nella produzione di prototipi o singoli articoli. A differenza della tornitura, il tempo necessario per la configurazione del processo di fresatura è solitamente più breve, il che lo rende un’opzione interessante per la produzione di componenti o prototipi.
Infine, la fresatura può essere più vantaggiosa per pezzi più grandi. Anche se i torni hanno determinate limitazioni di dimensione, le macchine per la fresatura possono solitamente lavorare pezzi più grandi.
Come vengono prodotte le parti fresate?
Le parti fresate vengono realizzate mediante fresatura, una tecnica di lavorazione del taglio dei metalli in cui il materiale viene rimosso da un pezzo in lavorazione per ottenere la forma desiderata. La fresatura è un metodo comunemente utilizzato per produrre pezzi complessi con elevata precisione e ripetibilità.
Il processo inizia selezionando il pezzo in lavorazione appropriato e una fresatrice adatta. Il pezzo in lavorazione è fissato in un dispositivo di serraggio per garantire la stabilità durante il processo di fresatura. Vengono quindi selezionati gli strumenti di fresatura corrispondenti, a seconda del materiale e della lavorazione desiderata.
I parametri di taglio come velocità di taglio, velocità di avanzamento e profondità di taglio sono definiti per soddisfare requisiti specifici. Quindi avviene il processo di fresatura effettivo, durante il quale lo strumento taglia e rimuove il materiale per creare la forma desiderata. La macchina per la fresatura guida l’utensile lungo diversi assi (X, Y e Z) per modellare il contorno desiderato.
Una volta completata la fresatura, le parti prodotte vengono controllate per verificarne l’accuratezza e la qualità dimensionali, per garantire che soddisfino le specifiche richieste.
MISUMI consente la produzione di una varietà di parti fresate, da semplici forme geometriche a complesse strutture tridimensionali.
Industria Automotive e parti fresate NAAMS
NAAMS è l’acronimo di “North American Automotive Metric Standards”. Si tratta di una serie di standard utilizzati nell’industria Automotive in Nord America. Questi standard sono stati sviluppati da un gruppo di case automobilistiche per garantire una procedura uniforme e una garanzia di qualità nella produzione di veicoli.
La caratteristica principale è che le parti non sono specificate in unità imperiali (pollici"), ma nel sistema metrico. Ciò crea molti punti di contatto con altri standard e norme comuni in tutto il mondo (ad es. DIN, JIS) e garantisce una collaborazione fluida.
NAAMS copre un’ampia gamma di argomenti e aree di applicazione nella produzione automobilistica, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la produzione di strumenti, la pressatura di componenti per strumenti, punzonatori, dispositivi di test e misura e tecniche di produzione. Questi standard aiutano ad aumentare l’efficienza dei processi, migliorare la qualità dei prodotti e facilitare la comunicazione e la collaborazione tra diverse aziende nella catena di fornitura.
MISUMI offre un’ampia gamma di componenti e parti NAAMS che rispettano rigorosamente questa specifica.
Configurazione libera delle parti fresate in MISUMI
Sei alla ricerca di parti fresate regolabili singolarmente e di alta qualità? MISUMI è il partner perfetto per te. Con un’ampia selezione di diversi design e opzioni di configurazione, MISUMI ti offre una soluzione personalizzata su misura per le tue esigenze specifiche.
Che tu abbia bisogno di pochi componenti o di quantità maggiori, con MISUMI troverai sempre il prodotto giusto. I nostri specialisti esperti sono sempre a disposizione per aiutarti a configurare la parte fresata ottimale.
Qualità e precisione sono le priorità principali di MISUMI. Tutti i nostri prodotti sono realizzati con i migliori materiali e sono soggetti a rigorosi controlli di qualità. Ciò garantisce che i nostri prodotti soddisfino gli elevati requisiti dei nostri clienti.
Quali sono le parti fresate MTO più popolari?
Tra le parti fresate più popolari utilizzate in tutto il mondo come MTO vi sono le parti fresate MISUMI:
Oppure utilizza la nostra panoramica di tutti i prodotti MTO che MISUMI ha a disposizione.
Carica il tuo modello 3D e ricevi immediatamente un preventivo
Utilizzando i dati CAD 3D, è possibile creare e ordinare parti fresate e in lamiera personalizzate da meviy. Un’ampia varietà di forme è supportata per componenti verniciati di piccole e grandi dimensioni, nonché per diversi materiali e trattamenti superficiali.
Per la produzione di parti è disponibile una varietà di materiali, tra cui acciai, alluminio e plastica. Le parti possono essere prodotte in diverse dimensioni e hanno tolleranze standardizzate e individuali. Per migliorare le prestazioni e la durata, le parti possono essere chimicamente nichelate o anodizzate per proteggerle da corrosione e usura.
Per le parti in lamiera senza piegarsi, è anche possibile selezionare “Spedizione nello stesso giorno”.
Per saperne di più, utilizza i seguenti link:
- Informazioni tecniche per le lamiere metalliche
- Informazioni tecniche per le parti fresate
- Incisione dei componenti
Oppure utilizza le nostre Domande frequenti.