Informazioni sul prodotto

Rulli e ruote per usi industriali – Costruzione e applicazioni

Nell’ingegneria meccanica e nei processi di automazione generale è essenziale che i materiali e i componenti costruttivi vengano trasportati in modo rapido ed efficiente da A a B. Ciò richiede una guida e un allineamento mirati lungo i percorsi di trasporto. I rulli e i tamburi contribuiscono in modo significativo allo svolgimento di queste funzioni. Questo articolo esamina quali tipi di materiali vengono utilizzati e per quali applicazioni specifiche vengono utilizzati i rulli.

14 minuti per leggere

Dettagli degli inserti in elastomero per giunti

I giunti in elastomero sono un tipo di accoppiamento dell’albero. Trasferiscono la coppia tra due alberi ed eseguono attività come la trasmissione di potenza, compensando gli errori di allineamento, ma anche smorzando urti e vibrazioni. I giunti in elastomero garantiscono una trasmissione di potenza ottimale utilizzando vari materiali e anche in base alle loro proprietà del materiale e forma. Le proprietà del rispettivo giunto in elastomero impediscono simultaneamente che le vibrazioni dell’albero di trasmissione vengano trasmesse all’albero accoppiato. L’articolo seguente illustra quali sono le proprietà, come viene determinata la durezza degli elastomeri e quali esempi di applicazione esistono.

8 minuti per leggere

Ingranaggio a vite senza fine - Esperto di rapporti di trasmissione a bassa rumorosità

Gli ingranaggi a vite senza fine sono una parte importante della progettazione di molte macchine e sistemi. Offrono rapporti di trasmissione e trasmissione della coppia elevati, occupando solo poco spazio in applicazioni meccaniche grazie al loro design salvaspazio. Per trovare la migliore soluzione possibile per i tuoi requisiti specifici, è importante selezionare i componenti giusti in base alle specifiche e ai requisiti prestazionali richiesti.

8 minuti per leggere

Isolamento termico – Panoramica delle classi e delle aree di applicazione

L’isolamento è un argomento chiave nella tecnologia e nell’industria moderne che va ben oltre il semplice mantenimento del calore degli edifici. Che si tratti dell’isolamento elettrico dei motori, dell’isolamento termico delle tubazioni o della protezione contro temperature estreme nei processi industriali, il corretto isolamento è fondamentale per l’efficienza, la sicurezza e la durata dei sistemi e delle attrezzature. Nell’ingegneria elettrica, le classi di materiali isolanti svolgono un ruolo essenziale nel garantire che le macchine elettriche possano funzionare in modo affidabile in condizioni estreme. Cosa sono esattamente i materiali isolanti e come contribuiscono ad aumentare l’efficienza e la sicurezza dei processi industriali? Lo scoprirai nel seguente articolo.

9 minuti per leggere

Opzioni di produzione e applicazione di prodotti semilavorati in ingegneria meccanica

I prodotti semilavorati o pre-assemblati sono componenti molto importanti nel settore. Sono la fase intermedia tra le materie prime e il prodotto finale finito. Pertanto, sono importanti per molte aziende nella fabbricazione dei loro prodotti. Senza prodotti semilavorati, le aziende dovrebbero lavorare le materie prime per i loro prodotti stessi. Questo articolo spiega come vengono fabbricati i prodotti semilavorati e dove vengono utilizzati.

7 minuti per leggere

Piastre angolari e staffe angolari – Panoramica e campi di applicazione

Sulle connessioni angolari o sui bordi delle strutture si verificano forze diverse che possono portare alla flessione o addirittura al cedimento della costruzione in caso di supporto o dissipazione insufficienti. Le connessioni angolari possono essere di aiuto in questi casi e fornire stabilità. Vengono utilizzate per distribuire efficacemente le forze e i carichi nelle strutture del telaio e nelle strutture portanti. Il seguente articolo spiega diversi tipi di staffe di montaggio e staffe angolari utilizzate in molte applicazioni industriali per stabilizzare i connettori angolari.

9 minuti per leggere