Bussole per trapano - Vantaggi/Tipi/Applicazione/Panoramica degli standard
Le bussole per trapano sono una parte importante nella lavorazione meccanica dei pezzi in lavorazione. Sono utilizzate per guidare lo strumento di alesatura in modo sicuro e preciso, garantendo così un foro esatto. Questo articolo descrive in dettaglio i vantaggi, i tipi, le applicazioni e le panoramiche standard delle bussole per trapano.
Cosa sono le bussole per trapano e a cosa servono?
Le bussole per trapano, chiamate anche bussole di posizionamento, sono componenti cilindrici che vengono utilizzati quotidianamente, in particolare nell’ingegneria meccanica e nella costruzione di veicoli. Facilitano la realizzazione di fori precisi con tolleranze strette e un posizionamento accurato.
In linea di principio, le bussole per trapano fungono da manicotto di guida durante le operazioni di foratura. Vengono quindi utilizzate per guidare la punta del trapano nel dispositivo di foratura in modo che la punta del trapano possa funzionare in modo stabile e dritto.
Questo è di enorme importanza, ad esempio, nella cosiddetta perforazione profonda, poiché in questo metodo agiscono forze significative che possono causare lo slittamento o lo scivolamento del trapano. L’uso di bussole per trapano elimina tali rischi e consente una foratura precisa e accurata dal punto di vista dimensionale, senza deviazioni o strappi.
Le bussole per trapano sono anche chiamate bussole di posizionamento o boccole di centraggio, poiché i perni di centraggio o i perni di supporto possono essere posizionati sull’apertura arrotondata della bussola per trapano.
Applicazioni delle bussole per trapano
![]() |
![]() |
![]() |
| Bussola per trapano cilindrico | Bussole per trapano a collare | Bussole per trapano |
| Le bussole per trapano cilindrico solitamente sono svasate a filo nel foro del pezzo in lavorazione. Quindi possono essere montate con il componente. | Le bussole per trapano a collare sono svasate fino all’arresto del collare. Possono essere smontate nuovamente. | Le bussole per trapano hanno un arresto simile alle bussole per trapano a collare. Sono progettate per garantire che le bussole per trapano possano essere sostituite il più rapidamente e facilmente possibile. |
| Le bussole per trapano cilindrico sono utilizzate in apparecchiature che non sono sotto un carico pesante, ad es. guide per perni o guide di foratura in materiali morbidi. | Le bussole per trapano a collare sono più facili da montare e, se soggette a forze assiali, il collare funge da arresto, impedendo in modo sicuro che le bussole per trapano scivolino nel foro. | Anche le bussole per trapano sono facili da montare, ma ancora più facili da rimuovere perché i bulloni di arresto vengono rimossi e la superficie zigrinata rende la boccola più facile da afferrare e quindi rimuovere. |
Quali vantaggi offrono le bussole per trapano?
Le bussole per trapano sono componenti standardizzati con un’enorme varietà e offrono numerosi vantaggi. Rispetto alla perforazione manuale, il processo di perforazione è semplificato e migliorato, ottimizzando notevolmente i processi di perforazione industriale.
- Ripetibilità: L’uso delle bussole per trapano consente di eseguire forature rapide perché il posizionamento dello strumento è sempre lo stesso grazie alla boccola. Di conseguenza, non è necessario rimisurare i punti di foratura dopo ogni foro.
- Precisione: L’uso di una boccola appropriata garantisce un’elevata precisione di foratura. Il processo di foratura può a sua volta essere ottimizzato mediante un modello di foratura dimensionalmente accurato.
- Qualità costante: Con l’utilizzo di bussole per trapano i fori risulteranno uniformi e quindi saranno della stessa qualità. Questo è particolarmente importante nella produzione di massa.
- Protezione contro i danni: Le bussole per trapano impediscono alla punta di deviare. Il pezzo in lavorazione viene protetto dalla boccola in modo da non causare graffi o danni alla superficie.
- Bassa usura: Una boccola adatta riduce l’usura sullo strumento inserito.
Quali sono i tipi di bussole per trapano?
Le bussole per trapano sono molto varie. A seconda del requisito e dell’applicazione, ci sono tre diverse versioni.
- Bussole per trapano cilindriche in conformità a DIN 179
- Bussole per trapano a collare in conformità a DIN 172
- Bussole per trapano in conformità a DIN 173
Bussole per trapano cilindriche in conformità a DIN 179
Le bussole per trapano cilindriche sono utilizzate in molte applicazioni industriali. Sono spesso utilizzate come elementi guida per strumenti o parti di macchine e sono caratterizzate dalla loro alta precisione e robustezza.
Le caratteristiche speciali delle bussole per trapano cilindriche includono la loro forma cilindrica e il fatto che non hanno un bordo di arresto antiurto. A causa della mancanza del bordo di arresto antiurto, questi tipi di bussole per trapano hanno lo stesso diametro interno ed esterno per tutta la lunghezza.
Soprattutto nei materiali più morbidi, come la plastica, le bussole per trapano cilindriche possono essere inserite a pressione con precisione e con un accoppiamento perfetto per ottenere un risultato di foratura estremamente accurato.
Bussole per trapano a collare in conformità a DIN 172
Le bussole per trapano a collare sono un altro tipo speciale di bussola per trapano ampiamente utilizzate nell’industria. Sono spesso utilizzati come elementi della guida o cuscinetti e sono particolarmente caratterizzate dalla loro alta precisione e capacità di carico.
Come suggerisce il nome, questi tipi di bussole per trapano hanno un collare su un’estremità. Questo collare perimetrale impedisce alla bussola per trapano di essere spinta attraverso la sede del dispositivo di perforazione durante la lavorazione meccanica del pezzo in lavorazione. Grazie al loro design, le bussole per trapano a collare hanno due diametri esterni diversi.
Bussole per trapano in conformità a DIN 173
Simile alle Bussole per trapano a collare, le bussole per trapano hanno due diametri esterni diversi. Nel loro diametro esterno più grande, le bussole per trapano sono spesso dotate di zigrinatura per una presa ottimizzata. Inoltre, queste varianti hanno un segmento rotondo o una tacca sul diametro esterno più grande. Ciò consente di fissare le boccole per evitare che si torcono durante la foratura.
Rispetto alle bussole per trapano cilindriche, le bussole per trapano hanno il vantaggio di essere facili e veloci da sostituire. Quindi, con la sostituzione delle bussole per trapano, è possibile praticare diametri diversi in breve tempo.
L’uso di diversi tipi di boccole assicura un accoppiamento preciso con il dispositivo di foratura o il pezzo in lavorazione, il che si traduce anche in una maggiore qualità del prodotto finale.
Parametri chiave per la selezione delle bussole per trapano
Ci sono molti fattori e caratteristiche da considerare quando si seleziona la corretta bussola per trapano. Oltre al diametro interno e al diametro esterno, devono essere presi in considerazione altri fattori come il materiale e la durezza, ma anche il tipo di arrotondamento e il metodo di fissaggio.
La bussola per trapano giusta è fondamentale per evitare fori imprecisi e difettosi e per ottenere risultati puliti e precisi.
Arrotondamento del foro - Forma A e Forma B
Le bussole per trapano a collare e le bussole per trapano cilindriche sono distinte in due forme diverse: forma A e forma B. La caratteristica distintiva è la forma di realizzazione del foro.
La foratura è arrotondata a un’estremità della boccola per trapano di forma A. Al contrario, le boccole di forma B hanno i fori arrotondati su entrambe le estremità.
La figura mostra chiaramente la differenza tra la forma A e la forma B. Mentre la forma A ha il foro arrotondato su un’estremità, la forma B ha il foro arrotondato su entrambe le estremità.
La forma B è progettata per essere utilizzata da entrambi i lati. I lati arrotondati riducono i picchi di tensione e migliorano la vita utile. Al contrario, la forma A può essere guidata completamente attraverso l’accoppiamento fino all’uscita del foro, garantendo così una maggiore precisione.
La forma viene selezionata in base ai casi d’uso specifici.
Cosa considerare quando si seleziona la dimensione giusta?
Quando si selezionano le bussole per trapano cilindriche, è estremamente importante assicurarsi che le dimensioni della bussola per trapano corrispondano perfettamente alla punta del trapano.
Una boccola troppo piccola impedirà l’inserimento corretto della punta, con conseguente movimento impreciso o addirittura grippaggio. D’altro canto, la distanza tra la punta e la boccola non deve essere eccessiva, poiché ciò renderebbe impossibile una guida corretta dell’utensile.
Il limite di spaziatura ideale per le boccole di foratura è compreso tra 0,01 e 0,03 mm. Questo ottimizza la guida dell’utensile e consente di ottenere risultati precisi.
Di che materiale sono fatte le bussole per trapano?
Le bussole per trapano sono spesso realizzate in acciaio da cementazione. L’acciaio da cementazione è un acciaio dolce non legato o a bassa lega caratterizzato da un bassissimo contenuto di carbonio. Il vantaggio di questo materiale è l’elevata durezza bordi, che a sua volta garantisce un’ottima resistenza all’usura della superficie.
Tuttavia, un’elevata durezza del bordo presenta anche alcuni svantaggi, soprattutto se le bussole per trapano in acciaio vengono utilizzate in combinazione con perni di centraggio come boccole di centraggio. Ciò può danneggiare le punte dei perni a causa delle forze di attrito e dell’usura delle boccole dovuta ai carichi elevati.
Per risolvere questi problemi sono state sviluppate nuove tecnologie, i cosiddetti tipi di bussole di posizionamento a “basso impatto” o “delicate”. Queste sono progettate specificamente per evitare di danneggiare le punte dei perni durante il processo di allineamento, garantendo al contempo un posizionamento preciso.
In particolare, le bussole per trapano in ottone sono molto delicate e impediscono ai perni di centraggio di usurarsi troppo rapidamente. Nella vasta gamma di MISUMI sono disponibili le delicate bussole per trapano in ottone.
Perché le bussole per trapano MISUMI?
Tutte le versioni di bussole per trapano presentano vantaggi e svantaggi, a seconda dell’applicazione. Oltre alle proprietà tecniche, nella scelta di un manicotto per trapano adatto sono importanti fattori quali la temperatura ambiente e la possibile presenza di sporco o umidità sul luogo di lavoro.
Le bussole per trapano MISUMI di alta qualità dovrebbero quindi essere utilizzate per beneficiare di una maggiore vita utile macchina e di una maggiore produttività basata su risultati più accurati nel processo di lavorazione.
MISUMI offre un’ampia gamma di bussole per trapano di tutti i tipi per soddisfare le più svariate esigenze. Le nostre bussole per trapano sono realizzate secondo i più recenti processi produttivi e sono di altissima qualità per garantire un utilizzo sicuro.
Il nostro negozio offre diverse versioni di bussole per trapano:
MISUMI dispone anche di altri componenti per macchine che possono essere utilizzati per la costruzione di accessori, ad esempio: