Benvenuti nel nuovo catalogo elettronico MISUMI!
Abbiamo aggiornato i nostri sistemi online! Scoprite di più qui.
- 3D
- Basic knowledge
- Bearing
- Chiavette
- Collegamento
- Conoscenze di base
- Costruzione
- Cuscinetto
- DIN / EN / ISO / JIS
- DIN, EN, ISO, JIS
- Ispezione
- Movimento lineare
- Movimento rotatorio
- Parti standard
- Pneumatica
- Posizionamento
- Rotary Motion
- Serraggio
- Smorzamento
- Superficies
- Tolerances
- Trasmissione
- Trasporto
Parti per la costruzione di macchine personalizzate
Le parti personalizzate per le macchine, note anche a livello internazionale come "Parti per macchine per uso speciale", svolgono un ruolo importante nell’ingegneria meccanica e in particolare nella costruzione di macchine personalizzate. Questi componenti appositamente progettati sono spesso al cuore delle soluzioni di macchine personalizzate e svolgono attività che non possono essere realizzate con pezzi standard.
Diversi tipi di produzione
Il mondo commerciale distingue tra diversi tipi di produzione. Esistono tre forme di base tradizionali che possono essere differenziate per quanto riguarda il grado di ripetizione dei prodotti: produzione on-off, produzione di massa e produzione di varianti.
- Produzione unica: La produzione unica crea risultati individuali e su ordinazione. Rispetto ad altri tipi di produzione, il controllo della produzione e l’approvvigionamento dei materiali sono più complessi per questo tipo di produzione. La produzione unica è particolarmente comune nella costruzione di impianti e nell’ingegneria meccanica.
- Produzione di massa: La produzione di massa è un processo caratterizzato da grandi quantità. I prodotti o i servizi sono solitamente fabbricati per un mercato anonimo. A causa dell’elevato numero di unità, i costi unitari previsti per la produzione di massa sono relativamente bassi.
- Produzione di varianti: A seconda del prodotto e del settore, la produzione di varianti può essere ulteriormente suddivisa in produzione in serie, produzione di tipo o produzione in lotti. I prodotti sono fabbricati in diverse varianti, varietà o quantità.
Costruzione di macchine personalizzate come forma di produzione unica
La costruzione di macchine personalizzate è un sottosettore dell’ingegneria meccanica. Come nell’ingegneria meccanica tradizionale, la costruzione di macchine personalizzate implica anche la progettazione e la produzione di macchine e sistemi. La differenza è che la costruzione di macchine personalizzate comporta la produzione individuale di ogni macchina specifica, mentre la costruzione di macchine classiche produce solitamente sistemi in serie e secondo specifiche standardizzate.
Le macchine personalizzate sono progettate per un unico scopo e sono necessarie per soddisfare requisiti di prodotto molto specifici. Nella maggior parte dei casi, non esistono soluzioni standardizzate per il compito desiderato, motivo per cui sono necessari un know-how speciale e un pensiero innovativo per la costruzione di macchine personalizzate. Le macchine personalizzate si distinguono dalle macchine standard grazie alle loro caratteristiche tecniche uniche. Offrono un elevato valore aggiunto tecnologico, non solo per la produzione, ma per l’intera catena del valore.
Come già accennato, le macchine personalizzate sono prodotte individualmente e personalizzate in base alle esigenze dei clienti. Di norma, viene prodotta una sola copia e, in alcune circostanze, queste macchine possono essere realizzate anche in piccoli numeri. Poiché le macchine personalizzate vengono prodotte esattamente in base ai requisiti e ai desideri del cliente, sono ideali come soluzioni di automazione individuali per ottimizzare processi e procedure.
Costruzione di macchine personalizzate come forma di produzione di varianti
Se è già in atto una produzione di varianti per una macchina personalizzata adatta, questa può essere utilizzata per la costruzione di macchine personalizzate per tagliare i costi. Ad esempio, potrebbe trattarsi di una serie di macchine disponibili in commercio che vengono prodotte in quantità medie o grandi e per le quali esistono già buoni riferimenti in materia di produttività e praticità.
Analogamente a quanto noto nell’ingegneria automobilistica, una macchina di base si traduce in una varietà di varianti di singole macchine. Sono dotati delle interfacce meccaniche, dei sensori, degli attuatori, dei controlli e dei parametri prestazionali richiesti nel design della variante. Inoltre, vengono sempre più adattati ai requisiti specifici del cliente con il software e forniti con le singole interfacce Machine 4.0.
Il vantaggio di utilizzare una variante già esistente di una macchina base come base per la progettazione personalizzata è che è possibile utilizzare sistemi modulari. Non è necessario riprogettare tutto da zero, ma nella macchina personalizzata sono incorporati interi gruppi che sono già stati testati per funzionalità e sicurezza.
Produzione personalizzata di parti a disegno
Oltre alla costruzione di macchine personalizzate, la produzione personalizzata viene utilizzata anche nella costruzione di prototipi e per la produzione di parti a disegno. Le parti a disegno o personalizzate sono parti personalizzate costruite in base a un disegno. Le parti personalizzate e a disegno non sono generalmente standardizzate, ma sono progettate per requisiti specifici del prodotto. A volte, tuttavia, anche le parti a disegno sono standardizzate, ma il loro design differisce dalle parti standardizzate per quanto riguarda alcuni parametri.
La costruzione di macchine personalizzate spesso si basa sul disegno di parti perché le parti standardizzate non sono generalmente in grado di soddisfare i requisiti specifici della macchina personalizzata. Poiché i pezzi a disegno sono pezzi personalizzati fabbricati singolarmente, la loro produzione è generalmente leggermente più costosa rispetto all’utilizzo di pezzi standardizzati.
Vantaggi delle parti a disegno
Il vantaggio delle parti a disegno è ovvio: produzione personalizzata basata sui requisiti in base alle esigenze del cliente. Ma cosa significa esattamente? Ciò significa che le parti personalizzate possono essere prodotte per un’ampia varietà di applicazioni e in un’ampia varietà di materiali e superfici. Inoltre, la produzione personalizzata può prendere in considerazione disposizioni complicate, contorni impegnativi o forme complesse sui componenti e utilizzare materiali speciali. I disegni sono quindi sviluppati con precisione in base alle esigenze del cliente e quindi ottimizzano processi e sequenze con precisione.
Un altro vantaggio è il basso numero di unità. Le parti a disegno possono essere prodotte in una singola produzione o in piccole serie. Non esiste un magazzino costoso, portando quindi a risparmi e a maggiori efficienza dei costi.
Infine, le parti a disegno sono altamente adatte alle soluzioni di automazione. L’automazione ha sempre l’obiettivo di ottimizzare determinati processi e procedure e, di conseguenza, di aumentare la competitività dell’azienda. L’automazione ottimizza l’uso delle risorse disponibili, riducendo così i costi e aumentando qualità e prestazioni.
MISUMI come fornitore di parti personalizzate
Nel settore, le parti personalizzate o le parti a disegno sono particolarmente importanti per applicazioni speciali. Se un’azienda non è in grado di utilizzare parti standardizzate, è possibile far produrre e consegnare parti a disegno da fornitori specifici. MISUMI offre componenti per la tecnologia di automazione e la costruzione di macchine personalizzate, dove è possibile configurare una varietà di prodotti disponibili. I clienti hanno due opzioni per ordinare parti personalizzate da MISUMI: prima tramite il configuratore nel negozio online e poi caricando modelli 3D
Il negozio online MISUMI consente ai clienti di configurare molti prodotti standardizzati in base alle proprie esigenze. Queste pagine prodotto hanno un configuratore che consente di selezionare o limitare proprietà e parametri diversi per il prodotto. Una volta configurato, il prodotto può anche essere visualizzato come modello 3D in modo che sia sempre possibile effettuare ulteriori impostazioni. Qui troverai tutorial utili per utilizzare il configuratore.

meviy è un servizio gratuito di MISUMI per l’approvvigionamento di componenti. Il servizio consente di caricare i propri modelli 3D. I vantaggi sono che riceverai immediatamente un preventivo e potrai effettuare un ordine in pochi minuti. Il servizio è disponibile per componenti meccanici come parti in lamiera e componenti fresati. Per ulteriori informazioni, vedere questo link.

Perché parti a disegno di MISUMI?
Nessun sistema, in particolare nella costruzione di macchine personalizzate, può fare a meno di parti di macchine realizzati su misura. MISUMI offre una vasta gamma di parti personalizzate. I componenti configurabili più comuni includono, ad esempio, alberi, angoli o parti di collegamento. Ma gli elementi della macchina per i nastri trasportatori, per la trasmissione della potenza e altri accessori possono anche essere configurati singolarmente.
La necessità di automazione esiste in quasi tutti i settori. Le sfide in un mondo globalizzato includono non solo costi e qualità, ma anche tempo. Tempi di consegna brevi sono un chiaro vantaggio competitivo. Grazie a molti anni di esperienza e processi collaudati, MISUMI è in grado di fornire componenti configurati individualmente in tempo ed entro una scadenza di pochi giorni lavorativi. Il tempo di consegna viene visualizzato prima di inserire un prodotto nel carrello. Questa affidabilità e velocità di MISUMI offre ai clienti una sicurezza di pianificazione ottimale.
Grazie alle sue capacità produttive in sedi sparse in tutto il mondo, MISUMI è in grado di soddisfare in modo ottimale la domanda globale di pezzi personalizzati. Con servizi specializzati e variazioni di prodotto, MISUMI è in grado di avvicinarsi ancora di più ai propri clienti e di soddisfare le loro esigenze di prodotti personalizzati. In ultima analisi, sono i prezzi competitivi, i tempi di consegna brevi e gli standard di alta qualità a parlare per le parti a disegno MISUMI.