Stampanti 3D industriali: componenti, configurazioni e impatto sulla qualità della produzione

La stampa 3D sta rivoluzionando sempre più i processi industriali, combinando efficienza e flessibilità. Nel nostro blog imparerai tutto sui materiali più importanti, sul ruolo dei filamenti e su come i componenti personalizzati garantiscono precisione e affidabilità. Scopri cosa evitare e in che modo il dimensionamento corretto dei componenti della stampante 3D fa la differenza.

9 minuti per leggere

Viti – Panoramica dello standard

Esistono diversi sistemi di designazione per le proprietà delle viti. Gli standard sottostanti costituiscono la base per la classificazione e la designazione dei tipi di viti. Questo articolo presenta brevemente alcuni dei diversi standard per le viti e le loro differenze e fornisce una panoramica generale delle viti nella regione europea.

18 minuti per leggere

Tipi di accoppiamento e tolleranze – Panoramica

Tolleranze e accoppiamenti sono fondamentali nel settore manifatturiero. In senso tecnico le tolleranze definiscono una deviazione ammissibile da una proprietà definita, come una dimensione nominale. Assicurano che i prodotti e i componenti soddisfino gli standard di qualità richiesti.

9 minuti per leggere

Isolamento termico – Panoramica delle classi e delle aree di applicazione

L’isolamento è un argomento chiave nella tecnologia e nell’industria moderne che va ben oltre il semplice mantenimento del calore degli edifici. Che si tratti dell’isolamento elettrico dei motori, dell’isolamento termico delle tubazioni o della protezione contro temperature estreme nei processi industriali, il corretto isolamento è fondamentale per l’efficienza, la sicurezza e la durata dei sistemi e delle attrezzature. Nell’ingegneria elettrica, le classi di materiali isolanti svolgono un ruolo essenziale nel garantire che le macchine elettriche possano funzionare in modo affidabile in condizioni estreme. Cosa sono esattamente i materiali isolanti e come contribuiscono ad aumentare l’efficienza e la sicurezza dei processi industriali? Lo scoprirai nel seguente articolo.

9 minuti per leggere

Opzioni di produzione e applicazione di prodotti semilavorati in ingegneria meccanica

I prodotti semilavorati o pre-assemblati sono componenti molto importanti nel settore. Sono la fase intermedia tra le materie prime e il prodotto finale finito. Pertanto, sono importanti per molte aziende nella fabbricazione dei loro prodotti. Senza prodotti semilavorati, le aziende dovrebbero lavorare le materie prime per i loro prodotti stessi. Questo articolo spiega come vengono fabbricati i prodotti semilavorati e dove vengono utilizzati.

7 minuti per leggere

Piastre angolari e staffe angolari – Panoramica e campi di applicazione

Sulle connessioni angolari o sui bordi delle strutture si verificano forze diverse che possono portare alla flessione o addirittura al cedimento della costruzione in caso di supporto o dissipazione insufficienti. Le connessioni angolari possono essere di aiuto in questi casi e fornire stabilità. Vengono utilizzate per distribuire efficacemente le forze e i carichi nelle strutture del telaio e nelle strutture portanti. Il seguente articolo spiega diversi tipi di staffe di montaggio e staffe angolari utilizzate in molte applicazioni industriali per stabilizzare i connettori angolari.

9 minuti per leggere

Perni fulcro/pin del cuscinetto a sbalzo - design e applicazione

I perni fulcro/pin del cuscinetto a sbalzo sono elementi di fissaggio essenziali utilizzati in numerosi sistemi meccanici per conservare e collegare i componenti rotanti. Agiscono come punti di rotazione e contribuiscono alla stabilità e alla precisione nelle applicazioni di ingegneria meccanica e automazione. Questo articolo presenta vari design ed esempi di applicazioni di perni fulcro e pin del cuscinetto a sbalzo.

7 minuti per leggere

Ingranaggio a vite senza fine - Esperto di rapporti di trasmissione a bassa rumorosità

Gli ingranaggi a vite senza fine sono una parte importante della progettazione di molte macchine e sistemi. Offrono rapporti di trasmissione e trasmissione della coppia elevati, occupando solo poco spazio in applicazioni meccaniche grazie al loro design salvaspazio. Per trovare la migliore soluzione possibile per i tuoi requisiti specifici, è importante selezionare i componenti giusti in base alle specifiche e ai requisiti prestazionali richiesti.

8 minuti per leggere

Tavole di posizionamento come guida ottimale nella macchina - Panoramica e applicazioni

Questo articolo esplora i diversi tipi di tavole manuali e le loro applicazioni. Le tavole manuali sono tavole speciali che vengono utilizzate, tra le altre cose, nella garanzia di qualità e nella tecnologia di misurazione automatizzata per la calibrazione e il monitoraggio dei processi.

6 minuti per leggere

Sostanze che compromettono la bagnatura della vernice - Cosa sono le LABS?

Le sostanze che interferiscono con la vernice, la cui sigla è LABS, portano a risultati carenti durante il rivestimento di materiali e pezzi in lavorazione. Lo sforzo richiesto per le riparazioni successive è enorme. Pertanto, è importante conoscere le fonti di LABS in produzione e intraprendere azioni preventive, se necessario. Di seguito vengono presentate le fonti di LABS e vengono mostrate le opzioni per identificare ed eliminare le LABS.

8 minuti per leggere

Principi di tolleranza dimensionale e selezione dell’adattamento

Le tolleranze dimensionali svolgono un ruolo decisivo nella progettazione meccanica e influenzano direttamente la funzionalità e la qualità di macchine, dispositivi e altri prodotti meccanici. Nella progettazione meccanica, le tolleranze si riferiscono alle deviazioni consentite dalle dimensioni ideali di un componente o di un gruppo di montaggio. Esistono diversi sistemi di raccordo, come il foro standard e l’albero standard. Per ulteriori informazioni sulle classi di tolleranza, consulta il nostro articolo del blog “Classi di tolleranza secondo ISO 22081 e DIN ISO 2768”.

10 minuti per leggere

Come selezionare la superficie del componente corretta – Conoscenza di base della rugosità della superficie

La rugosità della superficie e la durezza della superficie sono proprietà importanti che devono essere prese in considerazione quando si selezionano i componenti. Sebbene esistano vari metodi per misurare la rugosità o la rugosità della superficie di un componente. Tuttavia, queste misurazioni spesso devono essere convertite in una dimensione standard.

5 minuti per leggere

Lubrificazione degli azionamenti a ricircolo di sfere - Lubrificanti, aree di applicazione e informazioni generali

Gli azionamenti a ricircolo di sfere o i mandrini a ricircolo di sfere non devono mai essere utilizzati senza lubrificazione, altrimenti la loro funzionalità non può essere garantita e la loro vita utile sarà ridotta. Per la lubrificazione possono essere utilizzati lubrificanti come olio o grasso. Questo articolo spiega quale lubrificante è adatto, per quali motivi e come lubrificare in modo ottimale le viti a ricircolo di sfere.

11 minuti per leggere

Attrezzature di test ed elementi di posizionamento per parti in lamiera

In questo articolo del blog, esamineremo più da vicino le attrezzature di test e gli elementi di posizionamento per le parti in lamiera, spiegheremo il loro significato per la qualità della produzione ed esamineremo la loro applicazione nell’ingegneria meccanica. Il controllo qualità delle parti in lamiera è fondamentale per garantire la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente. Precisione e accuratezza sono essenziali nell’ingegneria meccanica e nella costruzione di macchine speciali. Qui vengono utilizzate attrezzature di test come pin di prova, bussole di posizionamento e altri elementi di posizionamento ad alta precisione, che consentono un controllo efficace e affidabile delle parti prodotte.

7 minuti per leggere

Sistemi a pinza per la movimentazione dei materiali nell’ingegneria meccanica

Soprattutto nei grandi impianti di produzione e nelle catene di produzione, è fondamentale occuparsi delle tecniche di movimentazione di materiali e pezzi in lavorazione. A causa del solo peso, è ad esempio quasi impossibile spostare i materiali manualmente. È qui che inizia la movimentazione dei materiali: I sistemi a pinza o i nastri trasportatori, ad esempio, facilitano lo spostamento e il controllo dei materiali e aumentano l’efficienza. Di seguito, esamineremo più da vicino i vari sistemi a pinza e come vengono utilizzati.

11 minuti per leggere

Parti standard nella produzione di strumenti - Manopole, leve e maniglie

Le parti standard sono blocchi di costruzione indispensabili nella produzione di strumenti e stampi. Sono la base per la produzione di stampi, strumenti e dispositivi precisi. Le parti standard sono componenti standard e vengono utilizzate per aumentare l’efficienza, ridurre i costi e garantire l’interoperabilità dei processi di produzione. Questo articolo descrive come vengono definite le parti standard, cosa le distingue dai componenti standard e dove vengono utilizzate parti standard come manopole, leve e maniglie.

9 minuti per leggere

Standard di sicurezza in ingegneria meccanica

La conformità agli standard di sicurezza nell’ingegneria meccanica è un aspetto cruciale per i produttori, gli operatori e le altre parti coinvolte per garantire che le macchine e i loro ambienti di lavoro rispettino i requisiti legali applicabili e offrano il massimo livello di sicurezza. Pertanto, l’effettiva sicurezza delle macchine e degli impianti è un criterio fondamentale e costituisce la base per un lavoro senza incidenti su macchine, impianti e attrezzature. Tuttavia, la valutazione e il test di tutte le parti di solito richiedono molto sforzo. Gli standard di sicurezza generalmente applicabili sono quindi un buon modo per regolare e successivamente verificare la sicurezza di componenti e prodotti. In questo contesto, questo articolo esamina la sicurezza dei macchinari e alcuni standard e linee guida di sicurezza comuni.

9 minuti per leggere

Controllo numerico computerizzato - Che cos’è effettivamente il CNC?

I controlli numerici, noti anche come controlli NC, sono dispositivi per il controllo mirato delle macchine. convertono i dati codificati forniti al controllo NC su un porta dati in comandi di controllo corrispondenti e nelle sequenze di lavoro e di movimento risultanti. L’introduzione del computer ha aperto nuove possibilità per migliorare i controlli NC e farli avanzare integrando il computer nei controlli CNC. Entrambi questi sistemi sono esaminati in maggior dettaglio in questo articolo. Questo articolo tratta anche il controllo PLC, che è anche un approccio al controllo di macchine e apparecchiature industriali ed è spesso utilizzato in combinazione con i controlli (C)NC.

9 minuti per leggere

Tecnologia di misurazione - Controllo qualità attraverso metodi di misurazione

Nella produzione industriale, la tecnologia di misurazione è un componente fondamentale per il monitoraggio e il controllo qualità. Le tecniche di misurazione industriale consentono di raccogliere e quantificare dati e informazioni precisi sulle dimensioni, le proprietà e le caratteristiche degli oggetti. Il seguente articolo illustra l’importanza della tecnologia di misurazione per la garanzia di qualità e introduce alcuni metodi della tecnologia di misurazione.

8 minuti per leggere

Componenti meccanici per l’ingegneria dell’automazione

L’ingegneria dell’automazione copre un’ampia gamma di componenti e tecnologie che lavorano insieme per automatizzare e ottimizzare processi e macchine. I componenti meccanici sono uno dei blocchi di costruzione di base per l’implementazione di sistemi automatizzati. Questi componenti includono attuatori, sensori, sistemi di trasmissione meccanica e altri elementi meccanici necessari per il movimento, il controllo e il monitoraggio di sistemi e macchine. Questo articolo presenta le basi dell’automazione e dell’ingegneria dell’automazione e spiega dove vengono utilizzati i componenti meccanici.

9 minuti per leggere