Costruzione

Calcolo del centro di massa - con esempi

Il calcolo del centro di massa è un passo importante in molti compiti dell’ingegneria meccanica e nella progettazione di macchine e componenti. Il centro di massa indica dove si concentra il peso di un corpo e permette quindi di determinare le forze e i momenti nel sistema. Questo articolo esplora i fondamenti del calcolo del centro di massa e fornisce alcuni esempi reali.

7 minuti per leggere

Guide profilate - Strumento di selezione delle guide lineari

La scelta delle guide profilate corrette ha un impatto duraturo sulle prestazioni e sulla longevità di macchine e attrezzature. Ma come si fa a trovare il sistema giusto tra un’ampia gamma di opzioni? Dai un’occhiata al nostro blog per vedere quali sono i criteri più importanti, dai tipi di carico e i requisiti di precisione alle condizioni ambientali e di installazione. Ti mostreremo un approccio strutturato per aiutarti a prendere decisioni informate e ottimizzare le prestazioni delle tue applicazioni a lungo termine.

10 minuti per leggere

Guide profilate - Standard di precisione delle guide profilate MISUMI

Cosa rende una guida profilata con una guida lineare la prima scelta per un controllo del movimento preciso e resistente? Nel nostro blog, è possibile trovare tutte le informazioni sul design, sulle diverse versioni, sulle tolleranze dimensionali e sui parametri chiave, come il parallelismo di funzionamento, il precarico e il gioco assiale. Mostriamo come queste caratteristiche interagiscono perfettamente per garantire la massima precisione e durata e come è possibile abbinare al meglio questi componenti alle proprie esigenze.

11 minuti per leggere

Alberi lineari: estremità dell’albero e opzioni di montaggio per alberi lineari

I meccanismi di fissaggio per alberi lineari o alberi guida in sistemi meccanici richiedono un’attenta pianificazione. Le diverse estremità dell’albero consentono diverse opzioni di montaggio. Questo articolo fornisce una panoramica delle estremità dell’albero disponibili e risponde alla domanda su quali supporti per alberi o opzioni di supporto per alberi sono disponibili e dove sono indicati. Come parte di questo, diamo anche un’occhiata dettagliata ai tipi di cuscinetti fissi e flottanti per alberi.

13 minuti per leggere

Manicotti distanziatori e dischi distanziatori – Materiali e forme

I manicotti distanziatori e i dischi distanziatori sono elementi importanti per l’unione e la progettazione di soluzioni ingegneristiche. Svolgono diverse attività: Sono distanziatori, distribuiscono le forze incidenti, fissano i componenti e sono necessari per regolazioni di precisione. Oltre alle classiche rondelle di metallo, questo articolo tratta anche altre forme speciali e opzioni di configurazione, come le piastre rotonde.

17 minuti per leggere

Cuscinetti a sfere lineari – Selezione, installazione e manutenzione

I cuscinetti a sfere lineari sono componenti importanti in molte applicazioni di ingegneria meccanica. La funzione dei cuscinetti a sfere lineari è consentire un movimento preciso e a basso attrito lungo un asse. Questo articolo fornisce indicazioni importanti sulla selezione, l’installazione e la manutenzione dei cuscinetti a sfere lineari, in modo da poter trovare il cuscinetto giusto per la propria applicazione e ottenere il massimo.

12 minuti per leggere

Cuscinetti a sfere – Distribuzione del carico per cuscinetti volventi

I cuscinetti a sfere e altri cuscinetti volventi sono installati in numerose macchine. I cuscinetti installati trasferiscono le forze radiali o assiali che si presentano nell’alloggiamento della macchina e quindi consentono l’uso di vari componenti mobili. Le forze che si presentano e il carico risultante nel cuscinetto devono essere già determinati durante il processo di progettazione. La distribuzione del carico nel cuscinetto e la geometria del punto di contatto corrispondente sono fondamentali per la vita utile prevista, la funzione e l’efficienza del cuscinetto. In questo articolo esamineremo il carico esercitato su un cuscinetto volvente e come la geometria della superficie di contatto influisce sulla distribuzione del carico nel cuscinetto volvente.

11 minuti per leggere

Plastiche speciali per i professionisti: proprietà, resistenza ed esempi di applicazione

Le plastiche speciali vengono utilizzate quando le applicazioni definiscono esigenze elevate per quanto riguarda materiale o proprietà speciali. Spesso hanno proprietà isolanti e la loro resistenza elevata ad acqua e prodotti chimici li rende materiali affidabili e a bassa manutenzione. Non c’è quindi da meravigliarsi che le plastiche speciali siano utilizzate in molti campi tecnici e anche nei dispositivi di fissaggio come viti e dadi. Il seguente articolo fornisce una panoramica delle varie materie plastiche speciali e delle loro applicazioni.

13 minuti per leggere

Soluzioni complete per il movimento lineare - unità lineari, moduli lineari e attuatori lineari

Il movimento lineare consente ai carichi di muoversi su un percorso rettilineo, invece di ruotare i carichi intorno a un asse. Questa è una parte importante dell’automazione industriale.

9 minuti per leggere

Componenti per il movimento lineare - Aspetti che vale la pena conoscere su guide, viti e altro ancora

Questi includono motori lineari, attuatori lineari, assi lineari e altri componenti che consentono il movimento lineare. I motori lineari sono motori appositamente progettati che generano un movimento lineare. Generano forze per spostare i carichi lungo una via di corsa lineare.

11 minuti per leggere

Sistemi a pinza per la movimentazione dei materiali nell’ingegneria meccanica

Soprattutto nei grandi impianti di produzione e nelle catene di produzione, è fondamentale occuparsi delle tecniche di movimentazione di materiali e pezzi in lavorazione. A causa del solo peso, è ad esempio quasi impossibile spostare i materiali manualmente. È qui che inizia la movimentazione dei materiali: I sistemi a pinza o i nastri trasportatori, ad esempio, facilitano lo spostamento e il controllo dei materiali e aumentano l’efficienza. Di seguito, esamineremo più da vicino i vari sistemi a pinza e come vengono utilizzati.

11 minuti per leggere

Libreria inCAD - Fonte di ispirazione di un designer

La libreria inCAD è un’ampia libreria per designer che offre molti esempi di applicazioni. La libreria fornisce esempi di applicazioni gratuite per funzioni o possibilità di prodotto. Ogni esempio di applicazione contiene un elenco delle parti che MISUMI ha a disposizione insieme alle informazioni sulla quantità richiesta per l’esempio. Per i progettisti, i modelli CAD fungono da fonte di ispirazione per la modifica, l’aggiunta e l’adattamento significativi per le proprie macchine o sistemi.

7 minuti per leggere

Parti fresate come componenti liberamente configurabili Make to Order - Flessibilità nella produzione a contratto

Make to Order è il classico processo di produzione per una produzione personalizzata. Make to Order significa produzione a contratto. In questo processo, la produzione avviene in base alle esigenze dei singoli clienti e inizia solo dopo che il cliente ha effettuato un ordine. A differenza della produzione per il magazzino (Make-to-Stock, MTS), dove i livelli di produzione e scorta sono predeterminati, i componenti MTO vengono prodotti solo dopo la ricezione di un ordine del cliente.

7 minuti per leggere

Parti tornite - Componenti Make to Order configurabili con precisione

Le parti e i componenti torniti Make to Order sono una parte importante del moderno settore manifatturiero. Make to Order significa produzione a contratto. Ciò significa che la produzione inizia solo quando è disponibile un ordine specifico. A differenza della produzione per il magazzino (Make-to-Stock, MTS), dove i prodotti vengono realizzati per le scorte, i componenti MTO vengono prodotti solo dopo la ricezione dell’ordine.

6 minuti per leggere

Tipi, proprietà e utilizzo degli anelli di sicurezza

L’anello di sicurezza è uno degli strumenti più importanti nella costruzione. Viene utilizzato per fissare i singoli componenti e prevenire il movimento assiale. In questo articolo esamineremo i diversi tipi di anelli di sicurezza, le loro caratteristiche e il loro utilizzo.

3 minuti per leggere

Chiavette parallele e chiavette rastremate – Standard e norme

Le chiavette parallele e quelle rastremate sono due elementi di connessione comuni nel settore dell’ingegneria meccanica. Vengono utilizzate per creare una connessione ad accoppiamento di forza tra due componenti. In questo articolo sono esaminati in modo più dettagliato i due tipi di chiavetta e vengono spiegate le loro aree di applicazione.

7 minuti per leggere

Trasmissione dei movimenti rotanti – Principi base dei giunti

Quando gli alberi e gli assi sono accoppiati in una macchina, vi è sempre un disallineamento tra i punti centrali degli alberi. Il giunto compensa questo errore di allineamento mediante l’elasticità del componente o dell’elemento meccanico durante la rotazione o la trasmissione di potenza. Che tu sia un ingegnere esperto o che tu sia appena entrato nel mondo dell’ingegneria meccanica, questo articolo ti offre una visione completa dei principi base dei giunti.

4 minuti per leggere

Torsione: cosa si intende per torsione

Esistono molti tipi diversi di carichi meccanici che interessano un oggetto, uno dei quali è la torsione. In questo articolo del blog esamineremo i principi base della torsione ed esploreremo alcuni esempi.

4 minuti per leggere

Come viene costruita una stampante 3D industriale e quali funzioni svolgono le sue parti - alberi, cinghie dentate e telai - perform

La stampa 3D ha rivoluzionato la produzione industriale e la costruzione di prototipi. Questa tecnologia produce oggetti strato dopo strato a partire da un modello digitale. È costituita da questi componenti principali: Oltre a un telaio, una testina di stampa, un letto di stampa, un’unità di controllo, alberi, cinghie dentate e motori, una tipica stampante 3D richiede generalmente una serie di accessori. Ma come funziona esattamente una stampante 3D industriale? Questo articolo evidenzia la struttura e la funzione dei componenti più importanti e nomina brevemente alcune aree di applicazione.

11 minuti per leggere

Parti per la costruzione di macchine personalizzate

Le parti personalizzate per le macchine, note anche a livello internazionale come "Parti per macchine per uso speciale", svolgono un ruolo importante nell’ingegneria meccanica e in particolare nella costruzione di macchine personalizzate. Questi componenti appositamente progettati sono spesso al cuore delle soluzioni di macchine personalizzate e svolgono attività che non possono essere realizzate con pezzi standard.

7 minuti per leggere