STAMPANTI 3D FAI DA TE CON COMPONENTI MISUMI
PCPointer.de
Benvenuti nel nuovo catalogo elettronico MISUMI!
Abbiamo aggiornato i nostri sistemi online! Scoprite di più qui.
"MISUMI è un partner di cooperazione di prim'ordine che si distingue nettamente dalla concorrenza. Il cliente assume pertanto un ruolo estremamente importante. Non a caso MISUMI lavora con il feedback dei clienti per garantire la loro massima soddisfazione. Siamo compiaciuti della qualità e dell'assistenza fornita da MISUMI, ecco perché per i nostri progetti inerenti il fai da te ci affidiamo ai suoi componenti".
Raul Cantemir, PCPointer.de
La stampa 3D sta diventando sempre più diffusa. Adesso acquistare e assemblare kit per la costruzione di stampanti 3D sta diventando sempre più frequente. Poiché la qualità dei pezzi contenuti nei kit spesso lascia molto a desiderare, i componenti dei kit vengono sostituiti e viene assemblato un kit personalizzato modificato. Inoltre, la raccolta di informazioni sulla conversione delle stampanti 3D da una varietà di fonti disponibili su Internet risulta anche difficile e notevolmente impegnativa. Per questo motivo, la rivista online PCPointer si è prefissata di rappresentare una fonte affidabile che fornisce proprio tali informazioni e riunisce tutte quelle rilevanti sull'argomento in articoli dettagliati.
Due progetti che sono stati implementati con componenti MISUMI sono costituiti dalla Prusa i3 MK3S e da un alloggiamento/rack per stampanti 3D in grado di ospitare un massimo di due stampanti 3D Prusa i3 MK3S e 20 bobine di filamento. Tali progetti sono rappresentati di seguito.
PCPointer ha convertito la stampante 3D Prusa i3 MK3S utilizzando componenti MISUMI. Per questo modello, tra l'altro vengono utilizzati i nostri cuscinetti a boccole lineari, i nostri alberi lineari e anche i nostri profilati in alluminio. "L'instabilità o i componenti di qualità scadente rendono la stampa 3D una frustrazione. Grazie all'elevata precisione dei componenti MISUMI è possibile garantire la massima stabilità. I componenti sono di alta qualità e fabbricati alla perfezione. Mediante i profilati in alluminio, gli alberi e i cuscinetti, MISUMI fornisce la struttura di base per la costruzione di una stampante 3D", afferma Raul Cantemir, PCPointer.de.
Nell'ambito della sua serie di articoli sul fai da te dedicati al tema della stampa 3D, PCPointer.de ha continuato la sua cooperazione con MISUMI e ha costruito un alloggiamento per stampanti 3D sotto forma di rack in grado di ospitare un massimo di due stampanti 3D Prusa i3 MK3S e 20 bobine di filamento. La struttura principale si basa su componenti MISUMI di alta qualità tra cui profilati in alluminio anodizzato nero 4040, ruote per carichi pesanti e scorrevoli, staffe di supporto pannelli variabili, pesanti staffe di ancoraggio e stabili cerniere per porte. Il mercato delle stampanti 3D offre già alcune soluzioni pronte all'uso, ma queste risultano "esageratamente costose" e, come se non bastasse, non sono progettate per tutti i tipi di stampanti 3D, sostiene Raul Cantemir, PCPointer.de. D'altronde, gli alloggiamenti per stampanti 3D economici, si basano su strutture in legno o sono di qualità inferiore. Grazie all'alta qualità dei componenti MISUMI, i progetti di alloggiamenti per stampanti 3D possono essere implementati in modo rapido, semplice e flessibile e adattati alle proprie esigenze.
Un elenco dettagliato dei componenti è disponibile qui.
Utilizzando l'alloggiamento per stampanti 3D proposto da PCPointer.de, vengono non solo ridotti i rumori intensi e fastidiosi, ma vengono anche filtrate le particelle pericolose. Oltretutto, un altro vantaggio è rappresentato dal controllo della temperatura interna, in modo da ridurre al minimo la deformazione e ottenere risultati di stampa migliori. L'alloggiamento si presenta estremamente flessibile e può essere ampliato e migliorato in base alle proprie esigenze.
"La scelta è ricaduta di nuovo su MISUMI addirittura prima della stessa progettazione dell'alloggiamento per stampanti 3D. I componenti sono stati consegnati accuratamente imballati come al solito e non lasciavano nulla a desiderare in termini di lavorazione e qualità. In più, occorre sottolineare la semplicità e la rapidità del contatto e dell'assistenza di MISUMI, soprattutto in caso di modifiche impreviste del progetto. Per la prima volta nella nostra realizzazione sono state utilizzate anche ruote e cerniere per porte. Persino la qualità dei suddetti componenti è risultata insuperabile.
Restiamo in attesa di un'ulteriore cooperazione e cogliamo l'occasione per ringraziarvi per l'eccellente collaborazione."
Raul Cantemir, PCPointer.de
Ulteriori informazioni in merito al nostro cliente PCPointer possono essere reperite sul sito web della rivista online.