Piastre angolari
Disponibili nello shop universale MISUMI
Le piastre angolari rientrano tra gli elementi di raccordo dell’ingegneria meccanica. Un raccordo angolare è un raccordo a vite o saldato, semplice e al tempo stesso particolarmente stabile.
Oltre a un’ampia selezione di varianti di fissaggio, materiali e trattamenti delle superfici, noi di MISUMI possiamo fabbricare le piastre angolari in base alle richieste del singolo cliente, che può pertanto configurare personalmente i parametri adattando le piastre al suo uso specifico:
Con un raccordo angolare vengono generalmente raccordati due elementi mediante una piastra angolare. Il fissaggio dei due elementi avviene o con viti (viti DIN) e anelli di sicurezza oppure con un cordone di saldatura. L’anello di sicurezza impedisce pertanto l’allentamento del collegamento a vite in caso di sollecitazione dinamica. Il posizionamento dell’angolare e dei componenti l’uno rispetto all’altro può essere facoltativamente assicurato mediante perni, in modo da permettere la precisione del posizionamento.
Una forma particolare di piastre angolari sono gli angolari con nervatura. Grazie alla nervatura, gli angolari con nervatura, detti anche mensole angolari, possono assorbire carichi particolarmente alti. Vengono utilizzati per unire componenti pesanti e per costruzioni esposte a elevate sollecitazioni statiche.
Le piastre angolari e gli angolari con nervatura sono componenti particolarmente economici e affidabili, soggetti a una scarsa usura e pertanto di lunga durata. Sulla base della facilità di montaggio e smontaggio le piastre angolari sono molto apprezzate nelle scocche automobilistiche e in altri settori e trovano pertanto applicazione in molti dispositivi.
Gli angolari con nervatura sono realizzati in ghisa, getto di alluminio, acciaio inossidabile e acciaio. A seconda dello scopo e del luogo di impiego la superficie può essere brunita, laccata o nichelata.
Grazie alla loro semplicità di utilizzo e stabilità, le piastre angolari trovano applicazione anche nella produzione Body in White. Sulla base della possibilità di scegliere la distanza dei fori e grazie all'esecuzione individuale dei fori possono essere adattati in modo flessibile alla costruzione.
Le piastre angolari/gli angolari con nervatura (mensole angolari), in combinazione con profilati in alluminio e piedini di livellamento, possono costituire una base, ad esempio di una stazione serbatoio tampone. Poiché il collegamento a vite è facile da allentare è possibile una compensazione di tolleranza per compensare eventuali irregolarità del terreno e garantire una sicura stabilità della stazione.
Gli elementi, in questo specifico caso una lastra montante B, vengono posati nelle apposite sedi quando il cassetto tampone è aperto. La precisa determinazione della posizione e il corretto fissaggio degli elementi vengono assicurati tramite angoli di guida (NAAMS) e posizionatori/Blocchi NC (NAAMS). Il tipo di alloggiamento, affidabile e senza interferenze, protegge gli elementi dalla deformazione e dal danneggiamento. Sensori rilevano lo stato di caricamento e il corretto posizionamento degli elementi. La chiusura manuale del cassetto viene assorbita dagli ammortizzatori per evitare uno spostamento degli elementi. Un dispositivo di serraggio pneumatico blocca il cassetto in posizione chiusa durante il processo di estrazione fino a quando i sensori non comunicano lo svuotamento della stazione. Solo allora il dispositivo di serraggio pneumatico si sblocca, il cassetto viene di nuovo aperto e può essere nuovamente iniziato il processo. Le piastre angolari nel cassetto del serbatoio tampone assicurano stabilità.
In combinazione con rulli e piastre di montaggio, gli alberi a sbalzo creano la slitta della guida lineare di un cassetto che fa parte di un serbatoio tampone.
Per via della loro configurabilità, gli alberi a sbalzo di MISUMI possono essere singolarmente adeguati ai requisiti del cliente. Se il materiale del bullone è stato scelto correttamente in modo che la sua durezza superi la durezza degli elementi da raccordare, gli alberi a sbalzo hanno una durata molto lunga senza richiedere troppa manutenzione.
|
Takachi Electronics Enclosure è un produttore di custodie per elettronica, contenitori industriali, scatole e rack per apparecchiature elettroniche, apparecchiature di controllo e di comunicazione. Le custodie per elettronica vengono utilizzate in diversi settori quali cassette di controllo per l'automazione industriale, cassette per macchine utensili, cassette di connessione per la produzione di energia fotovoltaica, cassette per lavori elettrici, apparecchiature medicali e apparecchiature audio. Nel portafoglio Takachi è possibile scegliere tra 22.000 articoli, tra cui custodie in alluminio/metallo/plastica, scatole per batterie in acciaio inossidabile/impermeabile, portabatteria, rack da 19 pollici, scatole rack, pannelli rack e molto altro ancora. |
![]() |
I perni di posizionamento WSR WSR (Weld Spletter Resistant) sono perni in acciaio con una superficie ottimale e un rivestimento AlCrN (Nitruro di Alluminio Cromo). Sono estremamente resistenti all’usura e agli schizzi di saldatura e pertanto ottimi per i requisiti di saldatura a resistenza delle lamiere d’acciaio nella costruzione delle carrozzerie. |
Visualizza subito i perni di posizionamento WSR MISUMI nello shop.
* la scheda informativa è disponibile in inglese e tedesco