Rulli
I rulli sono elementi portanti e di guida nell'ambito dei sistemi di movimentazione e in questo settore svolgono funzioni essenziali. Vengono utilizzati sia come rulli motori (rulli di traino) che come rulli a trasmissione (rulli di scorrimento). Di norma i rulli hanno una forma cilindrica, ma possono avere anche una superficie di rotolamento bombata verso l'interno o l'esterno. Le dimensioni, i materiali e le geometrie vengono adattati alle condizioni in base allo scopo e al luogo di impiego, nonché al carico.
Per soddisfare al meglio i diversi campi di applicazione e casi di carico, i progettisti hanno bisogno di un'ampia scelta di geometrie, materiali superficiali e materiali del nucleo diversi. Grazie al concetto Make-to-Order (MTO), MISUMI è in grado di soddisfare questi requisiti in misura particolare: presso nessun altro produttore è possibile trovare rulli con le più svariate possibilità di configurazione nell'assortimento standard. Nello shop online è possibile configurare individualmente i componenti in base ai requisiti del rispettivo campo d'impiego. In questo modo non è più necessario realizzare componenti a disegno né seguire il complesso processo per la produzione dei rulli, compresa la tracciabilità degli ordini e la produzione. I progettisti configurano il prodotto necessario in pochi passaggi e MISUMI si occuperà del resto.
Possibilità di configurazione nel nostro shop online:
- Diverse geometrie dei rulli
- Diverse forme dei rulli
- Materiali per la superficie e il nucleo selezionabili
- Diverse lunghezze
- Diversi diametri interni ed esterni
- Con cuscinetti o senza cuscinetti
Applicazione esemplificativa Posizionamento del pezzo
Nell'applicazione illustrata, un pezzo viene posizionato in direzione X e Y ai fini dell'ulteriore alloggiamento. Il pezzo viene quindi dapprima appoggiato grossolanamente su rulli sferici e spinto sui tre rulli portanti fissi. Dopodiché il posizionamento di precisione viene effettuato mediante la pressione diagonale di un attuatore pneumatico. Questo agisce attraverso un'asta del pistone del cilindro e i rulli di supporto su cui è possibile ruotare il pezzo per posizionarlo con precisione.
Le torrette luminose riconoscono e segnalano i guasti alla macchina. Riconoscere i guasti e segnalarli in modo ben visibile aiuta a intervenire il prima possibile e risolvere i difetti o errori, in modo da ridurre al minimo l'inattività. Una segnalazione professionale nelle applicazioni garantisce pertanto una maggiore sicurezza e riduce notevolmente i tempi di reazione e attesa. Grazie ai diversi livelli di segnalazione, i collaboratori sono in grado di reagire tempestivamente ai guasti e risolvere più rapidamente i problemi riscontrati.
WERMA offre una tecnologia di segnalazione intelligente collegata in rete, sistemi retrofittabili e soluzioni intelligenti per l'Industria 4.0, che rendono semplice il collegamento in rete per aziende di qualsiasi dimensione.