Prodotto in uso

Proprietà e funzionamento con manometri a quadrante

I manometri a quadrante sono strumenti essenziali nella produzione industriale e nel controllo qualità. Ma come sfruttarli al meglio? In questo blog imparerai tutto ciò che devi sapere per utilizzare al meglio i tuoi manometri a quadrante: dalle funzioni più importanti, alla lettura e al bloccaggio corretti, fino a come evitare gli errori di misurazione. Riceverai anche preziosi suggerimenti su manutenzione, cura e calibrazione, in modo che i tuoi manometri a quadrante funzionino con precisione a lungo termine.

9 minuti per leggere

I parametri dello stampaggio a iniezione della plastica più importanti – Ottimizzazione per la massima efficienza

Il processo di stampaggio a iniezione della plastica è il fulcro della tecnologia di produzione moderna e consente di realizzare un’ampia gamma di componenti di alta qualità per un’ampia gamma di settori industriali. Ma il percorso dal granulato al componente finito presenta numerose sfide. Quali componenti e parametri critici svolgono un ruolo? Quali sono i problemi più comuni che possono verificarsi e come possono essere risolti in modo efficiente? Trova le risposte a queste domande in questo blog.

9 minuti per leggere

Misurazioni precise delle filettature dei raccordi

Misurazioni precise delle filettature dei raccordi sono fondamentali per evitare perdite costose e guasti del sistema. Nel nostro blog imparerai quali strumenti di misura sono davvero importanti e quali errori frequenti devi assolutamente evitare quando misuri le filettature. Scopri di più e ottieni suggerimenti preziosi per realizzare connettori privi di errori nelle tue applicazioni industriali.

8 minuti per leggere

Lubrificazione degli azionamenti a ricircolo di sfere - Lubrificanti, aree di applicazione e informazioni generali

Gli azionamenti a ricircolo di sfere o i mandrini a ricircolo di sfere non devono mai essere utilizzati senza lubrificazione, altrimenti la loro funzionalità non può essere garantita e la loro vita utile sarà ridotta. Per la lubrificazione possono essere utilizzati lubrificanti come olio o grasso. Questo articolo spiega quale lubrificante è adatto, per quali motivi e come lubrificare in modo ottimale le viti a ricircolo di sfere.

11 minuti per leggere

Attrezzature di test ed elementi di posizionamento per parti in lamiera

In questo articolo del blog, esamineremo più da vicino le attrezzature di test e gli elementi di posizionamento per le parti in lamiera, spiegheremo il loro significato per la qualità della produzione ed esamineremo la loro applicazione nell’ingegneria meccanica. Il controllo qualità delle parti in lamiera è fondamentale per garantire la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente. Precisione e accuratezza sono essenziali nell’ingegneria meccanica e nella costruzione di macchine speciali. Qui vengono utilizzate attrezzature di test come pin di prova, bussole di posizionamento e altri elementi di posizionamento ad alta precisione, che consentono un controllo efficace e affidabile delle parti prodotte.

7 minuti per leggere

Materiali di smorzamento nella meccanica e nelle costruzioni: idee, applicazioni e vantaggi

I materiali di smorzamento sono essenziali nella meccanica e nelle costruzioni. Vengono utilizzati per assorbire urti e vibrazioni e per migliorare il funzionamento di macchine e sistemi. Grazie alle loro proprietà uniche, possono essere utilizzati in varie applicazioni meccaniche e tecniche.

8 minuti per leggere