Sostanze che compromettono la bagnatura della vernice - Cosa sono le LABS?
Le sostanze che interferiscono con la vernice, la cui sigla è LABS, portano a risultati carenti durante il rivestimento di materiali e pezzi in lavorazione. Lo sforzo richiesto per le riparazioni successive è enorme. Pertanto, è importante conoscere le fonti di LABS in produzione e intraprendere azioni preventive, se necessario. Di seguito vengono presentate le fonti di LABS e vengono mostrate le opzioni per identificare ed eliminare le LABS.
Cosa sono le sostanze che compromettono la bagnatura della vernice?
Le sostanze che interferiscono con la vernice, la cui sigla è LABS, portano a errori durante il processo di verniciatura e anche durante i rivestimenti e quando si utilizzano adesivi. Questi errori si manifestano ad esempio attraverso i cosiddetti crateri o disturbi di bagnatura. La causa del problema è solitamente costituita da alcuni contaminanti che impediscono la distribuzione uniforme della vernice su tutte le aree della superficie. I contaminanti possono essere, ad esempio: oli, grassi o siliconi. Dal punto di vista fisico, è responsabile una diversa tensione superficiale: La contaminazione ha una tensione superficiale più elevata rispetto alla vernice e ciò causa il ritiro della vernice. I crateri possono, ad esempio, estendersi alla superficie, il che significa che rimane aperta e forma una superficie di attacco. In caso di compromissione della bagnatura, l’alterazione della formazione del film è più estesa e la superficie non può essere completamente bagnata.
Gli errori causati dalle LABS devono essere differenziati da: inclusioni, bolle, residui sul substrato e nebbia spray.
- (1) Rivestimento
- (2) Superficie
- (3) Sostanze che compromettono la bagnatura della vernice
- (4) Difetto di rivestimento causato
A proposito, senza silicone non è la stessa cosa di senza LABS. Senza silicone si riferisce esclusivamente all’assenza di silicone. Potrebbero esserci altri contaminanti o altre sostanze che compromettono la bagnatura della vernice. Tuttavia, il silicone è stata la prima sostanza ad essere stata notata come un ostacolo alla bagnatura. Senza LABS include silicone e altre sostanze.
Fonti di LABS
Indipendentemente dal materiale, ci sono anche numerose fonti esterne che possono portare a LABS:
- lubrificanti
- materiali operativi e ausiliari come detergenti, abrasivi, agenti lucidanti
- tubi flessibili e sigillanti
- fonti LABS personali come creme per mani, cosmetici, prodotti alimentari, ma anche bracciali in plastica, fitness tracker, custodie per smartphone
Tuttavia, non è possibile generalizzare quale sostanza comprometta la bagnatura della vernice. È sempre necessario osservare l’interazione individuale tra le condizioni ambientali, la superficie da rivestire e il tipo di rivestimento.
Assenza di LABS o conformità delle LABS
Ci sono materiali, come la plastica, che contengono plastificanti o agenti di rilascio, che sono considerati sostanze che compromettono la bagnatura della vernice. Senza LABS significa che tali sostanze non sono già presenti nel materiale stesso. Tuttavia, ciò non comporta automaticamente la conformità delle LABS, così come la conformità delle LABS non comporta automaticamente l’assenza di LABS. La conformità delle LABS deve essere sempre considerata nel contesto del materiale e del rivestimento o della verniciatura desiderati. La conformità delle LABS viene testata secondo VDMA 24364. Durante il test non deve essersi verificata alcuna compromissione della bagnatura della vernice. Al fine di conformarsi agli standard LABS, i tensioattivi, per esempio, possono essere modificati eliminando determinati componenti in modo tale che non generino più LABS. I tensioattivi sono spesso utilizzati nel settore della verniciatura come agenti umettanti o agenti disperdenti. Pertanto, non è raro che un materiale che non sia privo di LABS non mostri problemi di bagnatura della vernice in un test secondo VDMA 24364 e sia quindi considerato conforme alle LABS. È importante notare che ciò si applica solo alla procedura utilizzata nel test. Altri sistemi di verniciatura e metodi di test possono portare a risultati divergenti.
Alcuni materiali sono più facili da rendere privi di LAB o conformi alle LABS. I motivi sono che non contengono LABS che possono essere rilasciate o che sono più facili da pulire a causa delle loro proprietà fisiche.
Identificare le LABS - Foglio VDMA standard 24364
La VDMA è un’associazione di esperti il cui compito è standardizzare i test della LABS e procedere in modo indipendente dal materiale e personalizzato per la singola applicazione. Questi test generalmente validi sono definiti nel foglio VDMA standard 24364. È importante comprendere che non è possibile fornire un profilo completo di tutte le LABS. Piuttosto, l’effetto dannoso deve essere dimostrato nel singolo caso specifico.
Fondamentalmente, la seguente domanda deve sempre essere posta sul prodotto da valutare:
- Entrerà in contatto con la vernice (o gli adesivi e altre sostanze di rivestimento) nello stabilimento di lavorazione della vernice? Entrerà in contatto con la superficie da verniciare?
- Quali sono le condizioni generali nel luogo di utilizzo? Ciò include anche temperatura ambiente, umidità e altri parametri.
Zone LABS
Il foglio VDMA standard 24364 definisce anche tre zone che descrivono la rilevanza di LABS all’interno di un impianto di verniciatura e quindi giustificano diversi requisiti riguardanti la pulizia dei prodotti ivi utilizzati.
Il processo di verniciatura diretta si trova nella zona I. In questo caso, la rilevanza della LABS è particolarmente elevata e i requisiti di pulizia sono i più rigorosi: non devono esserci sostanze che compromettano la bagnatura della vernice.
La zona II è ancora nell’area di lavorazione della vernice, ma già al di fuori della zona a contatto diretto. In quest’area, vi è un certo grado di contaminanti tollerabili; tuttavia, non si devono verificare difetti evidenti della vernice.
La zona III non viene più conteggiata come area per la lavorazione della vernice, ma è ancora all’interno dell’operazione. Le LABS non sono più rilevanti qui. Non influenzerebbero il processo di verniciatura. Se i prodotti vengono utilizzati in più di una zona contemporaneamente, tutti i requisiti di zona devono essere soddisfatti.
In base ai requisiti, i prodotti possono essere suddivisi in cinque gruppi, ciascuno dei quali viene testato in modo diverso. Il Gruppo A comprende, ad esempio, tutti i prodotti a contatto diretto con vernici, solventi o superfici; il Gruppo B e C comprende i prodotti a contatto indiretto con essi. I prodotti del Gruppo T vengono utilizzati ad alte temperature e sono quindi rilevanti per le LABS. Il Gruppo S contiene sostanze che vengono applicate alla superficie da verniciare o che possono essere trasportate nelle prime due zone.
Test di conformità LABS secondo lo standard VDMA Foglio 24364
Per il test di conformità LABS secondo lo standard VDMA Foglio 24364 sono necessari i seguenti passaggi:
- selezionare il gruppo di prodotti e la classe di test.
- eseguire il test zero.
- eseguire il test, valutarlo e documentarlo.
Quando si seleziona il gruppo di prodotti e la classe di test, sono utili sia l’uso previsto del prodotto che la classificazione della zona descritta sopra. La classe di test viene quindi selezionata in base al carico quando viene utilizzata come previsto. Prima del test effettivo, il test zero è essenziale. Ciò garantisce che tutte le attrezzature di test e di lavoro utilizzate e l’ambiente di lavoro stesso siano conformi alla normativa LABS. In caso contrario, non è possibile valutare in modo affidabile se eventuali errori siano dovuti all’ambiente di lavoro o all’oggetto di prova stesso. Un test zero può essere, ad esempio, quello di sottoporre il documento del test al test pianificato una volta.
Successivamente, viene eseguito il test effettivo. Il campione di analisi viene posizionato sul documento del test in cui viene eseguito il test. Ciò può essere, ad esempio, il risciacquo del campione di test con solvente. Attendere che il solvente sia completamente evaporato, quindi eseguire il processo di verniciatura. Nello stato indurito, viene quindi valutato il film di vernice. La valutazione consiste in un’ispezione visiva senza ausili aggiuntivi. Di conseguenza, è possibile prendere in considerazione sia la conformità LABS che la non conformità LABS. La quantificazione non è l’obiettivo di questo tipo di test. È anche importante notare che sono presenti pattern di errore dipendenti da LABS e indipendenti da LABS, ad esempio sono comparsi crateri, ma la superficie è stata completamente bagnata con vernice. In questo caso, il prodotto sarebbe comunque conforme alle LABS.
Strategie di prevenzione ed eliminazione
Le fonti di LABS sono numerose e quindi è ancora più importante garantire in anticipo che la produzione sia conforme alle LABS. I prodotti non conformi alle LABS devono essere rimossi dalla produzione corrispondente. In alternativa, esistono vari metodi per la pulizia delle LABS, ad es. sostanze chimiche umide o con l’aiuto del plasma.
Se si verificano difetti di vernice, l’unica opzione è solitamente quella di levigarli o, nel peggiore dei casi, smaltirli. Tuttavia, ogni levigatura richiede anche la pulizia e la parte interessata deve essere verniciata nuovamente. Ciò comporta costi elevati, ed è per questo che la pulizia è la priorità assoluta durante la lavorazione e la preparazione di vernici e rivestimenti.