Informazioni generali

Libreria inCAD - Fonte di ispirazione di un designer

La libreria inCAD è un’ampia libreria per designer che offre molti esempi di applicazioni. La libreria fornisce esempi di applicazioni gratuite per funzioni o possibilità di prodotto. Ogni esempio di applicazione contiene un elenco delle parti che MISUMI ha a disposizione insieme alle informazioni sulla quantità richiesta per l’esempio. Per i progettisti, i modelli CAD fungono da fonte di ispirazione per la modifica, l’aggiunta e l’adattamento significativi per le proprie macchine o sistemi.

7 minuti per leggere

Componenti meccanici per l’ingegneria dell’automazione

L’ingegneria dell’automazione copre un’ampia gamma di componenti e tecnologie che lavorano insieme per automatizzare e ottimizzare processi e macchine. I componenti meccanici sono uno dei blocchi di costruzione di base per l’implementazione di sistemi automatizzati. Questi componenti includono attuatori, sensori, sistemi di trasmissione meccanica e altri elementi meccanici necessari per il movimento, il controllo e il monitoraggio di sistemi e macchine. Questo articolo presenta le basi dell’automazione e dell’ingegneria dell’automazione e spiega dove vengono utilizzati i componenti meccanici.

9 minuti per leggere

Tecnologia di misurazione - Controllo qualità attraverso metodi di misurazione

Nella produzione industriale, la tecnologia di misurazione è un componente fondamentale per il monitoraggio e il controllo qualità. Le tecniche di misurazione industriale consentono di raccogliere e quantificare dati e informazioni precisi sulle dimensioni, le proprietà e le caratteristiche degli oggetti. Il seguente articolo illustra l’importanza della tecnologia di misurazione per la garanzia di qualità e introduce alcuni metodi della tecnologia di misurazione.

8 minuti per leggere

Standard di sicurezza in ingegneria meccanica

La conformità agli standard di sicurezza nell’ingegneria meccanica è un aspetto cruciale per i produttori, gli operatori e le altre parti coinvolte per garantire che le macchine e i loro ambienti di lavoro rispettino i requisiti legali applicabili e offrano il massimo livello di sicurezza. Pertanto, l’effettiva sicurezza delle macchine e degli impianti è un criterio fondamentale e costituisce la base per un lavoro senza incidenti su macchine, impianti e attrezzature. Tuttavia, la valutazione e il test di tutte le parti di solito richiedono molto sforzo. Gli standard di sicurezza generalmente applicabili sono quindi un buon modo per regolare e successivamente verificare la sicurezza di componenti e prodotti. In questo contesto, questo articolo esamina la sicurezza dei macchinari e alcuni standard e linee guida di sicurezza comuni.

9 minuti per leggere

Parti standard nella produzione di strumenti - Manopole, leve e maniglie

Le parti standard sono blocchi di costruzione indispensabili nella produzione di strumenti e stampi. Sono la base per la produzione di stampi, strumenti e dispositivi precisi. Le parti standard sono componenti standard e vengono utilizzate per aumentare l’efficienza, ridurre i costi e garantire l’interoperabilità dei processi di produzione. Questo articolo descrive come vengono definite le parti standard, cosa le distingue dai componenti standard e dove vengono utilizzate parti standard come manopole, leve e maniglie.

9 minuti per leggere

Sistemi a pinza per la movimentazione dei materiali nell’ingegneria meccanica

Soprattutto nei grandi impianti di produzione e nelle catene di produzione, è fondamentale occuparsi delle tecniche di movimentazione di materiali e pezzi in lavorazione. A causa del solo peso, è ad esempio quasi impossibile spostare i materiali manualmente. È qui che inizia la movimentazione dei materiali: I sistemi a pinza o i nastri trasportatori, ad esempio, facilitano lo spostamento e il controllo dei materiali e aumentano l’efficienza. Di seguito, esamineremo più da vicino i vari sistemi a pinza e come vengono utilizzati.

11 minuti per leggere