Informazioni generali

Elementi per il fissaggio dei cuscinetti assiali

In molte applicazioni industriali e meccaniche, i cuscinetti sono componenti critici che forniscono un movimento riproducibile e a basso attrito tra parti in movimento, alberi o assi. A seconda della posizione e della funzione di installazione, questi cuscinetti devono consentire diversi gradi di libertà ed essere fissati saldamente. Oltre a molte altre opzioni, gli elementi di bloccaggio come anelli di sicurezza o dadi del castello o dadi dell’albero vengono utilizzati per fissare le parti della macchina come cuscinetti, bulloni o alberi volventi contro lo spostamento assiale.

9 minuti per leggere

Nozioni di base per la selezione dei cilindri pneumatici

I cilindri pneumatici sono componenti importanti nei sistemi pneumatici che generano movimenti meccanici utilizzando aria compressa. Vengono utilizzati in una varietà di applicazioni, come nell’industria manifatturiera, nella costruzione di impianti o di macchine personalizzate.

8 minuti per leggere

Temperatura di transizione vetrosa dei polimeri

La temperatura di transizione vetrosa è la temperatura in corrispondenza della quale un polimero amorfo o semicristallino passa da uno stato fragile simile al vetro a uno stato elastico tipo gomma. In questo intervallo, la mobilità molecolare delle catene polimeriche cambia drasticamente, il che porta a un cambiamento delle proprietà meccaniche. A differenza delle sostanze cristalline, i materiali amorfi non hanno una struttura cristallina ordinata, ma catene molecolari non ordinate.

8 minuti per leggere

Rappresentazione delle filettature nei disegni tecnici

La corretta rappresentazione delle filettature nei disegni tecnici serve come base per la comunicazione tecnica tra le le parti. È possibile presentare informazioni estese in modo chiaro e comprensibile a livello internazionale, supportando così il processo fluido della produzione meccanica, nella produzione e nel montaggio. In questo articolo imparerai come le filettature e i fori di alesatura vengono mostrati in dettaglio nell’ingegneria meccanica.

9 minuti per leggere

Calcolo delle forze di resistenza al taglio e di resistenza alla trazione per le viti

La resistenza al taglio e la resistenza alla trazione sono due parametri importanti per la selezione e l’uso delle viti. Le viti vengono utilizzate per collegare i componenti in modo da bloccare l’attrito e per resistere a carichi meccanici. Al fine di garantire che le viti soddisfino i requisiti di resistenza richiesti da una determinata applicazione, è importante sapere che cosa sono la resistenza al taglio e la resistenza alla trazione e come vengono calcolate.

8 minuti per leggere

Comprendere i danni ai cuscinetti – Cause, modalità di guasto e prevenzione

I cuscinetti a rulli sono componenti robusti e affidabili nell’ingegneria meccanica e nella costruzione di macchine personalizzate. In determinate condizioni, tuttavia, possono verificarsi danni ai cuscinetti, elementi della macchina ampiamente utilizzati, di solito causati da un comportamento insolito durante il funzionamento. Nel peggiore dei casi, i danni ai cuscinetti possono causare un guasto completo dei cuscinetti volventi, con conseguenti tempi di fermo indesiderati. Pertanto, è importante rilevare precocemente i primi segni di danni ai cuscinetti volventi e rimediare alle loro cause. In questo articolo, parleremo dei sintomi del danno al cuscinetto, delle sue cause e delle modalità tipiche di guasto.

11 minuti per leggere