Informazioni generali

Tipi di unità a ingranaggi e relativa applicazione – Trasmissione a ingranaggi e ingranaggi a catena

In questo articolo presentiamo vari tipi di unità a ingranaggi e spieghiamo le loro aree di applicazione. Le unità a ingranaggi sono componenti indispensabili in molte macchine e veicoli. Consentono la trasmissione di coppia e velocità tra l’albero di ingresso e l’albero di uscita, garantendo una trasmissione ottimale della potenza.

10 minuti per leggere

Selezione delle cinghie trapezoidali e delle pulegge per cinghie trapezoidali

Le cinghie trapezoidali e le pulegge delle cinghie trapezoidali sono componenti di base delle trasmissioni a cinghia e sono utilizzate in molti sistemi meccanici nel settore industriale. Le trasmissioni a cinghia trasferiscono il movimento rotatorio, la coppia e l’alimentazione da un elemento di azionamento a un elemento azionato. A differenza delle trasmissioni a cinghia dentate che trasferiscono potenza con un meccanismo di interblocco, le trasmissioni a cinghia funzionano in modo bloccante per attrito. È caratteristica delle trasmissioni a cinghia garantire un efficiente trasferimento di potenza basato sull’attrito e una maggiore durata, fornendo al contempo una semplice disposizione dei cuscinetti.

8 minuti per leggere

Collegamento dei perni – Collegamento dei componenti con i perni del cilindro – Metodi/errori

In questo articolo, ci concentreremo in dettaglio sull’argomento delle connessioni dei perni nel campo meccanico. Esamineremo da vicino le parti stampate come bulloni e perni, nonché altri dispositivi ed elementi di fissaggio e il loro ruolo decisivo nelle connessioni dei perni. Parleremo di diversi esempi di connessioni a perni e potenziali difetti quando si fissano i componenti.

11 minuti per leggere

Meccanismo leva di commutazione – Come funziona?

Il meccanismo a leva di commutazione è un principio tecnico utilizzato per generare o esercitare forze elevate con un uso relativamente limitato della forza. Questo principio viene utilizzato principalmente nel settore per fissare posizioni senza l’uso permanente della forza, ad esempio con i rilasci rapidi.

7 minuti per leggere

Determinazione della posizione dei pezzi in lavorazione nei dispositivi di posizionamento

L’automazione di molti processi nel settore, nella produzione e nel montaggio richiede una conoscenza precisa delle condizioni del framework e delle sequenze di movimento richieste. A questo scopo vengono spesso utilizzati dispositivi di posizionamento. La determinazione della posizione di un componente deve essere chiaramente definita nel dispositivo. Il supporto del pezzo in lavorazione definisce la posizione al fine di eseguire un’ispezione ripetibile o ricevere materiali in modo tale che possano essere prodotti rispetto a una posizione iniziale. A questo scopo vengono utilizzate vari dispositivi di posizionamento provenienti da strumenti e matrici, come dispositivi di test o dispositivi di montaggio.

8 minuti per leggere

Differenze tra cuscinetti a sfere e cuscinetti a strisciamento – Quale tipo di cuscinetto è adatto a te?

I cuscinetti a sfere e i cuscinetti a strisciamento sono due tipi base di cuscinetti utilizzati in una varietà di sistemi meccanici nell’ingegneria meccanica. Il compito principale dei cuscinetti è consentire movimenti definiti dei componenti e quindi ridurre il più possibile l’attrito. Sebbene entrambi i tipi di cuscinetti abbiano un obiettivo comune, esistono differenze fondamentali in termini di progettazione, funzionalità e applicazione. Questo articolo del blog descrive le differenze più importanti tra i cuscinetti a sfere e i cuscinetti a strisciamento.

10 minuti per leggere